如今这个时代,新产品可谓是层出不穷,在智能手表领域更是竞争激烈,谷歌、三星、苹果、高通、小米、索尼等等,这些企业要么是已经推出了智能手表,要么正在筹划推出智能手表。智能手表市场的硬仗看来是不可避免了。
近,又有一家企业加入了这场智能手表市场的混战。这家企业叫Neptune公司,是美国的一家创业公司。他们推出的智能手表名为Pine,这款智能手表可以用高大全三个字来形容。
所谓高,是指配置高。这款设备显示屏分辨率高达 320x240,搭载双核骁龙S4处理器,512MB内存。后置500万像素摄像头,前置带闪光灯的VGA摄像头,运行Android 4.0系统,使用Android的语音控制引擎,能够识别语音命令或者进行语音发送短信。并拥有全键盘、短信功能和网页浏览器。从根本上讲,它就是一部迷你尺寸的Android智能手机。而且,Pine的待机时间很长,可以维持5天,如果要播放音乐的话,电量可以维持10小时,打电话可以维持8小时,上网可以维持7小时。
所谓大,是指体型大。Pine智能手表配备了2.4英寸的显示屏。要知道,苹果的iWatch的尺寸是1.5英寸;三星的Galaxy Gear智能手表是1.63英寸;高通的Toq智能手表屏幕大小为1.55英寸。由此可见,Pine智能手表在显示屏的尺寸上完胜其他的智能手表。
所谓全,是指功能全。首先,它可以是一部智能手机,它可以直接打电话也直接发短息。其次,它可以是一台微型电脑,它能提供包括访问邮件、社交网络、在Youtube上观看视频在内的完整的网页使用体验,甚至能够完成大部分在智能手机上实现的操作。
这些还不足以说明这台只能手表。Pine手表正面装在了非常多的传感器,包括步数计,加速度计,陀螺仪, GPS ,数字罗盘等等,从某种意义上来说,Pine还能作为健身设备来使用。