• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

传中移动获4G及固网牌照 已率先于上海铺设光纤网络

来源:ofweek
时间:2013-11-22

分享至:
    随内地TD-LTE频谱规划完毕,中国移动获得130M频谱,成为TD主导者;中国联通和中国电信则分别获40M频谱。但分析指出,联通和电信或FD-LTE。另外,有传中移动会同时获发4G和固网运营牌照,总裁李跃称,4G的技术成本只有3G的三至四分之一,流量承载力则是3G的10倍以上。4G时代临近,中移动上月的3G上客量仅净增651.7万户,按月大幅减少近四成,为今年第二差。

  据内媒消息,国家无线电管理局局长谢飞波在19日举行的“TD-LTE技术与频谱研讨会”上,对中国TDD频谱规划使用做了详细说明,分配TD-LTE扩大规模试验频段给各家运营商的情况是:中国移动1880-1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz,中国联通2300-2320MHz、2555-2575MHz,中国电信2370-2390MHz、2635-2655MHz。

  同时,谢飞波透露,中央政府正考虑1.4GHz、3.5GHz用于TDD后续发展需求,并研究探讨50GHz以上频段用于满足未来宽带移动通信发展需求。分析指出,这意味?现阶段中国TD-LTE频谱已分配完毕。从结果看,中移动获得了130M频谱,其中包括D频段(2500-2690MHz)的60M频谱;电信和联通则分别获得40M的TD-LTE频谱,其中用于室内覆盖的E频段各20M,D频段各20M。

  率先于上海铺设光纤网络

  分析认为,按照移动通信原理,在越低的载波上信号的传输距离越长,基站的覆盖面积也越大,需要的基站数量就越少,故按照公布的TD-LTE频谱规划来看,中移动在基建方面已明显佔优。另据内媒报道,随4G发牌临近,不出意外,中移动将同时获发4G和固网运营牌照。此外,据内媒披露,在北京、青岛、广州等城市推广4G试商用的同时,中移动已率先于上海铺设光纤网。

  时下中移动已先拔头筹,但早前有消息指出,电信获得了1.8GHz频段的60MHz频谱(1755-1785MHZ/1850-1880MHz),联通获得了2.1GHz频段的50M频谱(1955-1980MHz/ 2145-2170MHz),均将用于FDD建设。分析认为,加上这两大运营商此前在3G上获得的频谱,若排除还未确定的小灵通频段,三大运营商在频谱分配上几乎打成平手。此外,有业内分析人士预测,明年第三季度左右,联通和电信将获得FDD 4G牌照。

  联通中电信明年或获4G牌

  19日的研讨会上,中国工信部部长苗圩则再次强调将于年内完成TD-LTE牌照的发放。4G时代即将来临,3G的表现则愈发逊色,继联通公布10月的3G上客增速连续两个月减慢后,中移动上个月的上客量也大缩近40%至651.7万户,为今年3G上客表现第二差的月份。

  中移动总裁李跃出席活动时表示,4G的技术成本只有3G的三至四分之一,但流量承载能力则是3G的10倍以上,称集团将令其中TD-LTE终端成本下跌。他表示,集团关注TDD及FDD的融合发展,希望未来的网络及终端能适应不同频率及制式,希望4G可全球漫游。他又说,希望年底推出150美元的手机 ,预期明年下半年成为主流。另外据市场消息,中移动将于下月推出4G业务品牌。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻