来源:齐聚智能建筑网
时间:2013-11-21
近年来,平安城市、智能交通、智能家居、智能电网、智能物流、金融监控、智能公交等应用领域的快速发展,安防行业整体上已经基本度过了初期发展的阶段,行业内形成了一批具有一定规模与研发能力的企业。在智慧城市建设的推动下,安防企业也在技术上积极融入智慧城市领域,通过专业化技术水平和管理,打造行业翘楚,并从中获得良好的经济效益。
随着政府继续加大对智慧城市建设资金的投入,消费者对安防产品的市场需求也会更大,安防企业未来将紧盯消费市场的需求,应用的各种安防技术、联网技术等让安防产品能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此,当4G技术面世之后,一些安防企业敏锐地看到了它对安防行业的影响力,在自己的产品上“尝鲜”引入4G网络技术的应用。
从安防行业的整体趋势来看,大数据化的趋势是业内人士的共识。安防行业经过几十年的发展,行业规模进一步增大,涉及的应用领域也不断拓宽。安防产品从早的模拟时代逐步走向高清化、集成化、联网化的新时代。安防产品应用领域中海量的视频数据、卡口过车数据、人像抓拍数据、异常行为数据等,这些特征数据能形成庞大的信息量,原先的通信技术已经无法承载如此繁杂的安防信息量。因此,在大数据化时代,安防行业需要更多的联网新技术支持,才能让安防产品的系统高效、稳定地运行,而4G技术的面世与应用恰恰给安防行业提供了这样的机遇。
大数据时代催生技术研发
在安防行业的各应用领域,数据被创建和移动的速度要求越来越高。据权威机构预测,到2020年,全球安防系统的数据量将比如今增加50倍。因此,目前安防企业面临着如何帮助用户处理并从各种形式呈现的复杂数据中得到所需要的信息的挑战。安防系统不仅需要快速创建数据,还必须能将庞大的数据快速处理、分析并返回给用户,以满足用户的实时安防监控等需求。数据量的增大,单依靠传统设备的存储与扩容模式,早晚使之成为行业瓶颈,安防行业面临的一次巨大的挑战。因此,安防行业高清时代能否真正到来取决于安防系统是否能够将高清视频连续安全地存储下来。这也考验安防企业是否能将自己的产品朝更大容量、更高安全性、更低存储成本的方向去研发。
以视频监控系统为代表的安防产品高清化,已经成为一个不可阻挡的趋势。同样,未来安防企业需要为用户提供高密度、高性能、更加迎合应用、定制化强、易于维护的安防产品解决方案。安防产品也会逐步趋向于稳定性、集中化管理、分布式存储的大数据化方向。安防行业大数据化对企业而言是个巨大的挑战,只有真正抓住客户需求并进行技术创新的安防企业才能生存下来。而反过来,巨大的挑战往往又是安防行业的巨大机遇,能够迎接挑战的企业意味着将在市场竞争中获得更多的财富。从目前安防行业的发展趋势来看,大数据化安防时代已经不会停下发展脚步,它后面有一股强大的力量所推动——这股力量就是4G通信,它能满足第三代移动通信尚不能达到的,在覆盖范围、通信质量、多媒体传输等方面的需求。当然,安防行业大数据化时代的带来,必定离不开安防企业巨大的研发资金所推动。不过,安防企业也“不差钱”,不少企业的研发资金都动辄能达到几百万元到上千万元的水平。企业对安防新技术的研发和使用,能促使企业提高研发能力,从而推动行业水平的不断进步。
4G技术生逢其时
技术的革新与系统的稳定一直是安防行业取得一系列成果的两大核心力量。一方面,技术是安防企业发展壮大的重要砝码,企业谁能率先把的技术应用到安防产品系统中去,谁就能在市场中占得先机。在智慧城市建设中,政府各公共设施对安防产品的需求保持强劲的增长势头,这对安防企业的技术创新有很大帮助。另一方面,以更高速、稳定的方式联网是安防产品发展到这个阶段必须依靠的技术支持,没有技术革新的安防行业永远无法实现突破性的飞跃。4G通信技术的出现无疑给行业发展带来一份惊喜,它为视频监控技术的高清化彻底扫清了障碍。
4G技术在通信技术中属于一种全新的概念。它集3G与WLAN技术于一体,能够高质量地传输视频图像,图像传输质量能达到高清电视画质的程度。4G技术的下载速度可达到100Mbps,上传的速度也可达到20Mbps,比目前的拨号上网方式快10倍左右。它可以提供更加稳定和高速的无线移动网络,理论的下载峰值可达到每秒百兆左右,传输一个视频监控文件可能仅需几分钟时间。此外,它能够满足安防产品用户对于网络服务的要求。4G技术有不可比拟的技术优越性,可以在ADSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区,这为安防系统的无线操作等扫去了技术上的难题。
政府发力助推4G网络建设
我们知道,智慧城市建设被国家列入了十二五规划,相关的政策对智慧城市项目建设的投入资金与支持力度不断在加大。国家对4G网络建设项目的支持力度必将超越3G网络,因为4G技术所延伸出来的产业链给社会带来的经济效益远远超过3G所能达到的范围。4G时代的发展速度预计将比3G更为迅速,甚至远超出安防行业人士的预料。各地政府近几年大力推动智慧城市建设,许多地区的政府部门规划中,都把4G技术作为搭建一个融合了移动互联网和物联网的信息应用平台,让市民在购物、出行、学习、教育、保健等方面享受到更舒适、更便利的服务,同时也让政府城市管理更加精细化、智能化。
现在,政府部门已经谋划4G发牌机制和时间,设备商也在不断试验4G的产品和方案,中移动、中联通等运营商甚至启动4G技术试验与商业的准备工作等等。从目前来看,国家政策谋划是国内很可能首先由联通和移动两家运营商先获得运营TD-LTE制式的4G网络的资格。中移动已在2012年已经实施了规模试验网的建设,在2013年着手准备大规模推动建设。或许中国电信在不久也将能获得另外一张4G牌照。如果今后中国电信也启动试验网建设,其规模可能对比中移动在2012年多城市的试验网建设规模更大。而从国家对频谱分配上来看,已经分配190M的D频段给予TD-LTE,190M频宽远远超出仅一家运营商需求范围,至少可以满足两家甚至多家运营商的需要。
因此,4G技术的应用对安防产业来说是一个巨大的商机,安防系统的信息采集和数据存储都将迎来全新的时代。消费者意识的提升,也会使更多的企业关注民用安防这个蓝海。此外,政府资金的投入将支持4G技术趋于更加完善,网络系统更加稳定地运行,而这也为4G技术在安防行业的应用起到了“推波助澜”的效果。
云技术与4G技术融合的趋势
安防产品方案产生的数据量越来越大,用户对存储时长要求越来越长,对存储速度的要求也越来越高……云技术将改变安防行业的原有的数据存储方式。本来云技术早就出现,它对视频监控设备来说将大大扩大存储空间,减少存储成本,但是应用起来却没有得到预先顺利,市场份额还没达到理想的状况。原因在于没有相适应的的网络联接技术支持,云技术缺乏稳定性,存储也不容易,因此很多客户觉得云技术是鸡肋。
目前市场还没有做起来,另外还有一个很重要的阻碍因素就是受到无线网络带宽低、资费高的限制。其实,云技术对外提供的是一个虚拟磁盘空间,安防企业对存储空间的物理结构是无法掌控的,其稳定性完全依赖于云技术以及网络系统自身的性能。我们的安防企业要发展云技术存储,首先要得到带宽和无线网络速度与稳定性的支持。
现在云存储在安防监控中应用的还处在概念探讨和产品初步成型阶段,主要用户群体以家庭或微小企业用户、政府为主,配以移动终端进行预览、回放,实现随时随地的监控。少数安防企业已将云技术运用到实际项目中,对一些不同类型的监控项目中进行实施应用,用户对云存储所能带来的体验和价值也很是认可。安防行业所面临的大数据化挑战,在4G技术应用之后,将转化为新机遇,云技术和安防技术将完美地联接在一起,推动安防行业进入新的一个时代。
因此,4G技术的发展对整个安防产业有着重大的促进作用,4G技术将促使云技术与安防技术的融合,既充分发挥安防行业的技术优势,有充分利用云技术给人们带来便捷而实惠的存储方式。云技术与4G技术融合带来的巨大效益,未来必将成为安防行业的新趋势。
无线时代即将降临
4G技术推动的安防行业无线时代的即将到来。安防系统的大数据化需要更好的网络支持,4G网络能满足高清和数字网络的无线通信需求,安防行业的“无线时代”大幕就要开启。4G网络技术给大数据化的安防行业带来源源不断的创新,它慢慢地融入安防领域,借助技术融合的服务性与开放性,成为安防技术管理平台的一部分,为无线安防时代所服务。
无线安防时代的4G网络技术对高清监控系统的推动将是革命性的——4G技术将普遍使用于大量的安防应用领域,安防新产品将被更多地研发和推广,从而带动整个安防行业进行更大胆的创新。可以展望在不久的未来,4G浪潮冲击下的安防行业进行升级转型是必然的,这是企业竞争的“丛林法则”。安防企业将随着安防技术的不断发展,而不断地升级改造生产的安防产品,来满足的市场需求。
故此,4G技术决定了安防行业的下一步走向,掌控着安防行业的未来。无线时代正快速向安防企业走来,相信在不久的将来,无线技术必将成为安防技术的趋势,而4G技术也必将随之在安防产品逐渐更多地应用。安防企业需要敏锐地抓住市场的信息,引进新技术,发掘新市场,积极寻找4G技术的蓝海。
结束语
4G网络建设被政府部门作为智慧城市建设总体规划一部分,被列为重要内容和基础工作来规划。随着国家的政策支持以及资金投入,4G技术悄悄进入了安防行业的各个应用领域。4G技术的应用对安防产业来说是一个巨大的商机,安防系统的信息采集和数据存储都将迎来全新的时代。消费者意识的提升,也会使更多的企业关注民用安防这个蓝海。如何去突破这个市场,还需要安防企业去思考改变自身,以假这个市场契机,实现自我突破。
总之,国家对新一代信息技术的创新和应用以及促进新一代信息通信技术产业发展极为重视。4G通信技术对安防行业发展的重要性不言而喻。当前,4G通信技术已成为传统安防企业转型升级的推动力。4G技术与安防技术互相结合、互相推动,我们安防行业人士翘首以盼。