• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

多元化引领潮流 网络监控未来或与物联网结合

来源:互联网
时间:2013-11-21

分享至:
    从2009年开始,网络化产品就以势不可挡的姿态逐渐抢占模拟产品的出镜率,并从2012年开始,厂商的新产品及产品发布中,几乎看不到模拟产品的踪影,取而代之的是网络化的独臂擎天。平安城市建设带动网络安防市场,展望未来,多元化发展趋势将引领监控产业前行。
  
  平安城市建设,带来监控网络高清化时代
  
  高清网络摄像机在提供给人们清晰的视觉体验的同时,也对网络带宽提出了更高的要求。以720P实时视频为例,采用标准H.264MainProfile压缩算法的高清网络摄像机至少需要2Mbps才能获得“高清”的视觉效果,而1080P全实时视频则需4Mbsp以上。普通ADSL的上行带宽早已无法满足高清视频的需要。
  
  随着3G、Wi-Fi、专网等无线、有线宽带技术的成熟和应用,大流量数据的远程传送更加方便,这也扫除了高清网络摄像机在大范围应用中的传输障碍。目前,在平安城市、金融联网监控等项目中通常采用自建光纤网络或局域网络实现1000M带宽网络。这种千兆带宽资源,在前端安装100路1080P全实时高清网络摄像机(即使按每路占用资源4Mbps计算),占用总带宽资源不到50%;如果是采用720P传输,带宽还可以减少一半。这样,完全可以有效支持高清网络摄像机的实际应用。
  
  在无线传输方面,3G网络加速了手机上网的速度,使可视电话、手机游戏等应用如火如荼。但在安防视频监控行业,却还没有实质性的应用。究其原因,一是3G网络建设相对滞后;二是3G资费依然太高。面对高清视频监控对于带宽的要求,3G更是力有未逮。要想真正实现高清无线视频监控,还需要等到4G的推广。目前,TD-LTE的出现,为我们开启了4G时代高清视频监控的大门。
  
  网络监控多样化引领监控潮流
  
  今年以来,行业龙头企业大举进军安防民用市场,大大促进安防民用化的发展进程。网络监控作为民用监控的主要表现形式必然迎来不一样的未来。胡瑞敏认为,安防网络化未来发展或许会更加细分,并会出现新的形式,比如虚拟网络化,即随着大数据的到来,即便没有前端产品,通过数据分析的工具也能实现对各地的监控。除此之外,网络摄像机还可以与物联网、移动设备等结合,出现全新的发展模式,具体来说可以有下面几种方式:
  
  ◇ IP高清摄像机与物联网结合
  
  随着物联网的射频技术(RFID)的成功应用,在未来可以实现RFID与高清视频的无缝结合从而带来很好的实际应用。可以通过IP高清摄像机的COM接口接收射频传输过来的数据,做到图像和射频的结合。举例来说,此项技术可以代替固定打卡、非法人员识别从而有助于改进实际中很多较为繁琐的工作,体现高智能、高技术的价值。
  
  ◇ IP高清摄像机与移动设备结合
  
  随着3G技术的普及,以及每台IP高清摄像机都有自己独立的IP地址,可以通过3G网络直接与移动设备进行网络连接,实时传输高清图像,实现无线高清视频的传输。也可以在IP高清摄像机中配置内置的Email、FTP等客户端,IP高清摄像机设备可以通过Email、FTP等方式把报警触发时抓拍的图片或录像发送到移动设备。也可以通过COM口与能连接的SIM卡的设备连接,利用短信、彩信方式下发给指定的手机终端。这样可以做到实时且智能的监控,而仅利用很小的带宽和成本。
  
  ◇ IP高清摄像机与智能化结合
  
  因为IP高清摄像机前端即是带有操作系统的,所有在前端上就可以附带很多智能的算法。智能算法可以直接处理从芯片输出的原始图像信息,基于原始图像,做一些恰当的、适合特征场合的应用,比如可嵌入出入口人数统计功能。该功能可通过对摄像机所监控的画面进行分析,自动统计计算穿越重要出入口或指定区域的人或物体的数量。而且在低碳时代,为智能算法与节能环保思想的结合则开辟了另一巨大的市场。在党政机关、学校、企业和大型家居环境,还可采用智能视频分析技术消除巨大的电能浪费与安全隐患,如自动关闭不必要的灯或打开有人办公工作的灯或视需要调整灯光的强度等。
标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻