来源:ofweek
时间:2013-11-21
以前提起触控面板是我们都会想起台湾的宸鸿科技,但是进入2013年台湾触控面板产业逐渐走入低谷。这与大陆触控面板产业迅速崛起有很大关系,由于两岸在触控产业布局上存在重叠,触控面板产业成为竞争的红海。但是大陆企业具有成本及效率优势,台湾企业具有研发及技术优势,那么两岸的触控面板企业能不能携手合作?毕竟这样的竞争只有让日韩企业获益...
今年无疑是触摸屏市场的行情大年,电容触摸屏通过前两年安卓系统的培育,在安卓系统上升到市场80%的份额以上的情况下,出货量增长速度一直保持在50%左右,即使是在这个触摸屏“寒冬”的季度,市场需求仍保持了两位数的增长速度。
可就在这么好的行情下,电容触摸屏的价格却被腰斩,几乎不到年初价格的一半。这后面主要的原因,是一场席卷台海两岸的触摸屏行业大战。
一、触摸屏行业大战台企全线败北大陆
1、OGS失利,FSENSOR崛起
苹果转向INCELL,按道理来说,得利的应该是OGS。然而,OGS在HTC、诺基亚和国内二线品牌产品上的糟糕表现,和它贵族式的价格,让更多的厂商跟随三星,转向了厚度和重量优势相差不多的GF电容触摸屏。受此影响,陆系FSENSOR阵营厂商顺势力崛起。
2、台系触摸屏抢单挑起战争
去年以前红火的GG电容屏行情,造成GSENSOR阵营的台系厂TPK和胜华主动扩产。而IPAD的疯卖,也终于让日系电阻屏厂主动加入到FSENSOR的电容触摸制造中来。但是去年下底苹果发布IPHONE5手机突然转向INCELL触摸屏,并且IPAD的FSENSOR订单也全下给了日本企业,让台企的产能一下子空置下来。
台企为了保住这些产能,只好西进大陆,争夺中华酷联的订单,直接挑起两岸触摸屏行业战争。
3、万顺FILM镀膜撕裂价格缺口
在此之前,大陆FSENSOR电容触摸屏的主要材料,ITOPETFILM导电膜,主要靠从日、韩、台进口,而日、韩、台厂商,为了保住原来苹果、三星、诺基亚、HTC等当时国际一线品牌大厂的订单,配额给大陆厂商的ITOPETFILM导电膜数量有限,让ITOPETFILM导电膜的价格居高不下。
大陆厂商万顺ITOPETFILM导电膜的量产并商用化,一下子把原材料的供应缺口给补上,并且把价格也拉下三分之一,给大陆FSENSOR阵营的厂商有了降价的空间。
4、欧菲光扩产,充当价格屠夫角色
欧菲光在得到当地政府和的支持下,与中华酷联结成攻守同盟,扩产FSENSOR产品,为了打压台企的OGS,充当价格屠夫的角色,把原来就低于台企的价格,再降三成,并且通过大量挖角台企技术管理人员,把台企青黄不接的人才储备更是掏了个底朝天,反制台企。[next]
5、台系白旗飘飘
首先是牧东,由于经营陷入困局,不论是产能、技术在产业中均居于下风,牧东将主要生产基地完全出售,等于是把触控设备、业务完全出售,只剩下在台北的总部。接着是F-TPK宸鸿于本月4日宣布其现有新竹厂3.5代线及4.5代线所有运作暂时全面停止(停产)。这说明它即使在收到苹果念及旧情的第五代iPadAir以及第二代iPadmini的安慰订单下,仍是举步艰难。
后是胜华、接口,截至今天,前三季仍各自交出每股亏损3.16元、1.61元的成绩,洋华尚未公布第三季财报,不过,上半年每股也亏损0.15元。其中,胜华决定自本季开始,台湾环中厂、大陆东莞厂两条旧生产线停工,每个月可节省至少1.5亿元的厂务固定成本,这也是继宸鸿旗下达鸿本月初宣布新竹厂停产以来,第二家宣布关闭产线的业者。
至此,台系触摸屏大厂,在FSENSOR生产经验不足,OGS性能和良率也得不到改善,GSENSOR被国际一线品牌大厂抛弃,新技术不成熟的情况下,大陆企业逼近成本的价格,成了压死骆驼的后一根稻草,让台企在此轮触摸屏大战中,全线败北。
二、触控与LCD整合是台厂活下去的重要手段
工研院IEK资深专案经理庄政道表示,触控面板业者与LCD面板厂合并、策略结盟,或是虚拟整合,将是2014年的趋势,也是触控厂突破困境的作法,对提升触控厂产能利用率及业绩,均有正面帮助。
法人认为,TPK过去是高价股,很难与股价价差甚大的面板厂谈合并,近期TPK股价腰斩,每股净值剩下138元,加上股价已经超跌,触控厂与LCD面板厂合并、策略结盟,甚至是虚拟合并的时代,就会来临。
庄政道说,整合将是2014年触控产业的趋势之一,一方面是触控IC与驱动IC整合在同一颗IC上,另外,就是触控面板厂与LCD面板厂整合,若是实质上的合并不容易,虚拟整合,大家策略结盟,也是一种方式。
他认为,触控面板本来就是与LCD面板贴合在一起,然后出货给品牌厂商,若能将制程缩减至由同一家厂商供货,可减化供应链流程,降低成本。
以目前触控产能过剩来看,虚拟整合不仅是趋势,也将是台厂存活下去的重要手段。
三、面板从业者:陆资入股台厂可创双赢
台面板业者指出,台湾面板技术与产能目前仍比大陆占有优势,且创新速度够快,大陆则擅长品牌,并拥有全球的液晶电视市场,双方互补,若台湾能由政府出面,与大陆协商,妥善、合理安排两岸的面板产能问题,可创造双赢。
业者分析,台湾面板业目前缺乏的是资金,但技术、人才与研发能量仍在,若能引入大陆资金,不仅在大陆市场,甚至是国际市场,都能与日、韩一较长短,如何让陆资入股,也是政府与面板厂可以一起努力的方向。[next]
面板市调机构NPD DisplaySearch预估,2013年友达出货至大陆的电视面板,占该公司整体电视面板35%比重,以大陆为出货主力的群创,占比更是高达38%,可见得大陆市场对台湾面板的重要性。
友达总经理彭双浪曾指出,虽然受到大陆面板业的威胁,但台湾面板业反而更专注研发,技术不断前进。
编者语:虽然台湾面板产业正遭受的来自大陆及韩国的双重竞争压力,但是大陆入股台湾面板产业以目前来看仍太早。人才流失也是台湾高科技产业面临的重大挑战,只有以更加开发的姿态才能迎来人才的回流,才能逐渐保持竞争力。