11月20日消息,在日前举行的“TD-LTE技术与频谱研讨会”上,政府和监管部门对4G网络中的TD-LTE频谱规划使用做了详细说明,并向三大电信运营商正式分配了TD-LTE扩大规模试验频段。
中国移动(微博)获得130MHz频谱资源,分别为1880 -1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz;中国联通(微博)获得40MHz,分别为2300-2320 MHz、2555-2575 MHz;中国电信(微博)获得40MHz,分别为2370-2390 MHz、2635-2655 MHz。
这则消息让三家运营商同时获得TD-LTE牌照的可能性进一步增大。
目前来看,在TD-LTE频谱划分上,中国移动获得了更多资源,这也与其TD-LTE建网和运营的主力身份相符。而联通和电信在TD-LTE上仅获得40MHz的资源,也进一步增加了他们可能会再获得LTE FDD网络资源的可能性。
早前有传闻,联通或将获得2.1 GHz(1955--1980MHz / 2145-2170MHz)频段,电信或将获得1.8GHz(1755-1785MHZ / 1850-1880MHz)频段,两者均将用于LTE FDD网络。
频谱资源对于手机通信意义重大。没有合适的频段,通话和数据下载就无从谈起。且频段资源是否足够好,都会直接影响手机通话和网络传输的表现。