来源:EEWORLD
时间:2013-11-21
Imagination Technologies (IMG.L) 表示,自从该公司于 2013 年 2 月并购 MIPS科技后,至今完成了 22 笔与 MIPS 相关的授权交易。
这其中包括多内核 P5600 的个授权客户,P5600 是上个月刚刚发布的首款 MIPS Series5 ‘Warrior P-class’ CPU。与竞争对手的 CPU 内核相比,P5600 内核能以小 30% 的芯片面积提供业界的 32 位性能,以及同类的低功耗特性。它具备当前先进处理器所需的关键特性,包括 128 位SIMD、硬件虚拟化、下一代安全特性,以及先进寻址功能等。
Imagination 也看到了市场对近更新的 MIPS Aptiv 系列内核的强劲需求。每款 Aptiv 内核都能在不牺牲硅片面积和功耗的基础上提供业界的 CoreMark 性能。自从收购 MIPS 至今,Imagination 签署了多个Aptiv 内核授权,包括高性能 proAptiv、高效率 interAptiv,以及入门级 microAptiv内核,其中基于microAptiv 和 interAptiv 内核的芯片已经投片。
Imagination 首席执行官 Hossein Yassaie 表示:“我们对于从许多 MIPS 授权客户与合作伙伴得到的正面反应感到非常振奋。这充分显示出,业界确实期望 CPU 市场能够有真正的选择。我们的 MIPS 业务正稳健进展,有许多的 MIPS CPU 授权机会,同时,我们的 Aptiv 内核接受度日渐提升,业界对新款Series5 Warrior 系列产品也表现出强烈兴趣。现在,我们在横跨各个市场对 MIPS 持续投资的初期成果已经展现出来。我们将在未来的 12 个月内按照原计划推出功能强大且完备的 64 位与 32 位 MIPS Warrior CPU IP 内核产品。”
The Linley Group 首席分析师 Linley Gwennap 表示:“通过 Imagination 对 MIPS 架构的持续投资与承诺,现已成为新公司旗下产品成员之一的 MIPS 架构又重新充满了活力。新款 MIPS Warrior 内核可为广泛应用提供绝佳的价值主张,而去年获得我们颁发的分析师奖的 MIPS Aptiv 内核也实现了他们的承诺。处理器 IP 市场的竞争正开始白热化,Imagination 将能使 MIPS 成为一个不可轻视的竞争对手。”
MIPS 生态系统持续茁壮
以拥有超过 4 万名开发人员的广泛生态系统为基础,Imagination 将通过扩展既有的广泛 MIPS 支持,以及顺应开放操作系统与兴起中的架构中立性与可移植性趋势,进一步提升 MIPS 在重要市场中的地位。MIPS 生态系统近达成的里程碑包括:
· 由于 Google 在 Android 中提供对 MIPS 架构的完整原生支持,Android 4.4 ‘KitKat’,包括新的 Chrome-based WebView 和 Android Run Time (ART),现在都可在 MIPS CPU 上运行。
· MIPS 架构上的 Android 应用程序相容性已达到 93%,并正朝前 100 付费与前 100 免费应用程序发展;多重二进位码、LLVM(低端虚拟机)和 HTML5 等新技术将能终止特定 CPU 的移植性问题
· 多款 MIPS Android 机顶盒,包括内置 Broadcom 处理器的 Cycle Century,以及 MIPS Android 智能手表,包括内置君正集成处理器的 GEAK Watch 和 Z-Watch,都已经大量出货到中国市场
· Google 为 Chrome 浏览器新推出的 Portable Native Client (PNaCl) 可让开发人员仅需编译程序码一次,就能在包括 MIPS 在内的各种支持平台上运行,因此可为 HTML5 应用程序带来原生等级的性能
· Imagination 正对开放源 Linux 社区注入庞大投资,包括增加对 Debian、Gentoo、Arch Linux、Buildroot 和其他系统的上游化
· 扩展与 Mentor 和 Synopsys 等 MIPS 重要生态系统伙伴的合作关系,以展现 Imagination 全面扩大生态系统的承诺。