来源:EEWORLD
时间:2013-11-20
2013年11月15日,罗德与施瓦茨公司TD-LTE创新峰会在北京隆重举办,本次峰会邀请到了150余位业界精英汇聚一堂。本次TD-LTE创新峰会旨在邀请业内专业人士共同探讨TD-LTE技术热点和创新课题,介绍相关的测试与测量方案,了解的测试技术如何带来产品的竞争优势。通过开放的论坛形式,为所有参与者分享TD-LTE的知识,意见和经验。同时,也为业界各个公司提供与无线通信行业重要人士共享视听的机会。
图1 罗德与施瓦茨2013年TD-LTE创新峰会隆重举行
首先,罗德与施瓦茨公司总裁兼执行总监Mr. Christian Leicher和中国区总裁吴克先生分别为会议致辞。Leicher总裁表示:“中国即将成为TD-LTE的市场,同时中国也是TD-LTE技术的推动者。其中,中国移动是全球GTI的发起者,并建成全球的TD-LTE试商用网络。R&S公司作为全球的测试与测量仪表方案提供商之一,将会大力支持TD-LTE产业,与中国TD-LTE市场共同成长。”随后,吴克总裁简要的介绍了R&S中国的业务内容,历年业绩以及针对于中国市场的R&S本地化研发策略。
图2 罗德与施瓦茨总裁兼执行总裁Mr. Christian Leicher致辞
图3 罗德与施瓦茨中国区总裁吴克先生致辞
本次峰会邀请到了来自中国(中国移动、工信部电信研究院、中兴等)、韩国(SK电信)、美国(高通、Verizon)、瑞典(爱立信)和德国(罗德与施瓦茨)的产业链各个环节的专家呈现了精彩的主题演讲,演讲主题包括TD-LTE在中国的发展现状和趋势、网络运营商的测试需求、手机终端技术创新,TD-LTE测试新技术新方案、智能手机的应用和设计挑战等等,涉及TD-LTE技术的前沿和热点。
电信研究院泰尔终端实验室副主任魏然介绍了国内TD-LTE产业化及预商用情况以及现阶段终端产品测试情况:“随着TD-LTE整个产业的不断向前推进,工业和信息化部应国内产业发展需求,今年7月份正式启动了TD-LTE终端进网检测相关工作,为保证国内TD-LTE产业继续健康向前发展打下坚实的基础。”
图4 电信研究院泰尔终端实验室副主任魏然发表演讲《TD-LTE market development in China》
SK电信接入网实验室总监Jinhyo Park先生介绍了SK电信在LTE网络的发展:“2011年LTE商用,2012年多载波和VoLTE商用,2013年LTE-A网络商用,以及相关的技术,这使得SK电信在市场中拥有较明显的技术优势。”
图5 SK电信接入网实验室总监Jinhyo Park发表演讲《SK Telecom’s worlds first LTE-Advanced network and plans on TD-LTE》
中国移动研究院副院长GTI 秘书长黄宇红介绍了中国移动TD-LTE部署情况以及TD-LTE后续的商业应用模式,黄院长讲到:“中国无线城市计划将会充分的利用TD-LTE,从而推出许多创新的应用。
图6 中国移动研究院副院长GTI 秘书长黄宇红发表演讲
Verizon Wireless无线通信顾问兼Verizon wireless CPE实验室前总监Mr. Lou LaMedica与大家分享了Verizon wireless终端测试的流程以及多年来积累的宝贵经验,如实验室模拟外场测试,试验网测试等。
图7 Verizon Wireless无线通信顾问&Verizon wireless CPE实验室前总监Mr. Lou LaMedica发表演讲《Device Testing of New Technology from Network Operator View》
罗德与施瓦茨公司产品经理Mr. Frank-Werner Thuemmler介绍了时下热门的Envelope Tracking技术以及R&S对于该技术的测试方案。
图8 R&S产品经理Mr. Frank-Werner Thuemmler发表演讲《Envelope Tracking / PA power efficiency》
北京三星通信技术研究有限公司下一代通信分部俞斌发表演讲《UE receiver technology innovation: NAICS》,介绍了下一代移动通信终端接收机的算法以及相关的方针结果,对于移动终端的接收机设计具有较好的指导意义。
高通无线通信技术(中国)有限公司高级技术总监吴小平发表演讲《LTE-TDD –the global solution for unpaired spectrum》。吴小平博士提出了TDD/FDD无缝的互操作需求以及相关的解决方案,开阔了LTE全球化的视野。
罗德与施瓦茨测试用例开发与市场支持总监Thomas Eyring发表演讲《Testing of VoLTE and Video over LTE》, Thomas Eyring 博士介绍了R&S VoLTE和Video over LTE的解决方案,这是迄今先进,面的测试方案, 包含了功能性测试,性能测试,以及语音质量,图像质量的测试。
罗德与施瓦茨中国区产品支持部总监金海良发表演讲《TD-LTE devices / smartphone testing》。金海良先生介绍了R&S LTE终端的解决方案,从芯片的研发到终端认证测试以及运营商自定义的验收测试,涵盖了终端在各个环节的全套的测试方案。
爱立信(中国)通信有限公司接入网I&V R&D经理杨国建先生介绍了TD LTE 自动化测试的概念与发展趋势,从硬件、软件、GUI等多个方面进行了论述。
图9 爱立信(中国)通信有限公司接入网I&VR&D经理杨国建发表演讲《TD LTE Test automation》
诺基亚解决方案与网络公司TD-LTE R&D 总监Peter Skov先生介绍了多天线技术,MIMO和波束成形的关系,以及波束成形技术演进的细节。
图10 诺基亚解决方案与网络公司TD-LTE R&D 总监Peter Skov发表演讲《Evolving TD-LTE Beamforming》
罗德与施瓦茨中国区产品经理马志刚博士介绍了MIMO技术所带来的挑战,以及R&S公司针对于MIMO的完整测试方案。
图11 罗德与施瓦茨中国区产品经理马志刚发表演讲《Higher order MIMO and testing》
中兴通讯深圳RRU部研发经理彭琳先生介绍了Small cell的典型应用场景,并指出了Small cell产品设计方面所面临的挑战,如安全,同步,干扰消除等。
图12 中兴通讯深圳RRU部研发经理Peng lin发表演讲《Small Cell application and design challenge》
罗德与施瓦茨技术市场经理Arnd Sibila先生介绍了Heterogenous network的综合概念,指出了其市场潜力,同时介绍了R&S公司对于网络设备的测试方案。
图13 罗德与施瓦茨技术市场经理Arnd Sibila发表演讲《HetNet / Small Cells challenges and testing》
TD-LTE商用在即,作为早对TD-LTE提供测试支持的企业之一,在本次峰会上罗德与施瓦茨公司也现场演示了创新的测试解决方案,全面展示了其在测试测量领域的雄厚实力和地位。罗德与施瓦茨的LTE测试解决方案已被全球主要LTE设备供应商、芯片供应商、以及移动通信运营商广泛使用,紧随他们的测试需求,持续地提供新功能,迎接4G时代带来的新的测试挑战。综测仪R&S®CMW500,信号和频谱分析仪R&S®FSW,信号源R&S®SMW,EMI接收机R&S®ESR和射频一致性测试系统R&S®TS8980等一系列高精度测试与测量仪器及系统,可以满足TD-LTE通信标准下基站测试、终端测试和电磁环境测试等全方位的测试需求。
除此之外,R&S公司重点展示了LTE的视频和音频测试解决方案。R&S的PQA测试系统可以对LTE终端视频流和视频电话的视频质量进行客观的分析和测试,整个系统包含了R&S®CWM500(网络模拟),R&S®AMU(信道衰落模拟),R&S®VTE(视频测试仪)以及相应的测试控制软件R&S®CONTEST Controller,除了标准的IP层吞吐量的测试,还可以对视频的性能进行客观的评估。
图14 R&S®CMW-PQA测试系统
R&S针对VoLTE的测试方案是全球个得到GCF以及PTCRB认证的IMS和VoLTE的测试方案,并被全球一流运营商所认可,可以实现功能性测试,性能测试以及语音质量测试。并具有如下特点: •支持FDD/TDD •使用PESQ® and POLQA®算法测试语音质量 •支持SVLTE,CSFB和SRVCC
图15 R&S VoLTE测试解决方案
罗德与施瓦茨公司2012-2013财务年度的销售收入超过了20亿欧元,取得了极为成功的业绩。这正是源于公司着眼于创新的发展策略。每年投入年净收入的15%用于研发,使得罗德与施瓦茨始终以其创新的技术走在行业前沿。创新,为罗德与施瓦茨公司提供了源源不断的动力。TD-LTE也是由中国自主研发的通信标准,罗德与施瓦茨将秉承创新的理念和精神,为整个产业链提供鼎力的技术支持,推动行业的持续发展。