• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

工信部:三大运营商已获TD-LTE频段

来源:网易科技
时间:2013-11-20

分享至:
工信部无线电管理局局长谢飞波昨天出席2013年ITU世界电信大会时透露,国家已给 三大运营商 分配了 TD-LTE 扩大规模试验频段。据谢飞波介绍,三大运营商获得的TD-LTE扩大规模试验频段分别为:中国移动1880 -1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz,中国联通2300-2320 MHz、2555-2575 MHz,中国电信2370-2390 MHz、2635-2655 MHz;同时,中国政府正在考虑1.4GHz、3.5 GHz用于TDD后续发展,并研究探讨50GHz以上频段用于满足未来宽带移动通信发展需求。

一年之前,也就是2012年ITU世界电信大会期间,工信部曾宣布中国已经决定将2.6GHz频段的2500-2690Hz,全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。业内当时认为,这一频谱划分将有效提振全球产业和市场发展TD-LTE的信心。
此外,在今年的ITU世界电信大会上,工信部部长苗圩再次强调了中国的4G发牌时间。“中国政府将在今年年底前发放4G牌照,推动TD-LTE在中国这个重量级大市场的商用。”苗圩说。
苗圩认为,随着中国TD-LTE市场的启动,产业生态系统进一步成熟,TD-LTE将能够以更完善的终端、更充分的频谱资源、更高速的宽带移动数据接入能力,实现TD-LTE与LTE FDD的融合发展。







标签 三大运营商 TD-LTE E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻