来源:国际电子商情
时间:2011-08-29
Stratix V GT FPGA支持互联网与互联网协议(IP)服务和应用中迅速增长的网络数据量需求。JDSU等创新公司采用了Altera解决方案,在其下一代测试和测量解决方案中先使用这一先进的技术。
JDSU通信测试和测量业务部副总裁兼总经理Lars Friedrich评论说:“JDSU的客户要求我们的解决方案采用前沿技术,而与Altera合作保证了我们能够顺利交付先进的仪表,帮助用户实施高性能宽带通信应用。作为带有28-Gbps收发器的FPGA,Stratix V GT FPGA使我们能够在系统中实现复杂的功能,支持性能和数据吞吐量。”
采用业界性能好的28-nm工艺技术(28HP),Stratix V GT FPGA综合了Altera超过十年内部开发的收发器创新技术。器件通过四个28-Gbps收发器、32个全双工12.5-Gbps收发器以及2133 Mbps的4x72位DIMM DDR3存储器接口,支持背板、光模块和芯片至芯片应用。Stratix V GT FPGA中的28-Gbps收发器满足CEI-28G规范要求,每通道功耗只有200 mW,大幅度降低系统单位带宽功耗。您可以在Altera网站上观看展示Stratix V GT FPGA收发器性能的视频,名为“先睹为快:业界款28-Gbps FPGA”。
Stratix IV GT FPGA专门针对通信系统、高端测试设备和军用通信系统等一代40G/100G应用进行优化。器件集成度非常高,包括622K逻辑单元(LE)、512个18x18乘法器、硬核PCI Express® (PCIe®)、10 Gbps以太网(10GbE)以及Interlaken知识产权模块,支持的高速串行协议。
Altera产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:“定制28-nm技术含有性能好的工艺和先进的收发器技术,利用这一技术,我们帮助JDSU等用户突破了带宽限制,令他们能够充满信心的迅速将前沿系统推向市场。业界目前发售的其他FPGA还不能实现Stratix V GT FPGA所提供的带宽和功效,只有这一FPGA能够让我们客户的产品更灵活、可靠性更高,应用范围更广。”
供货信息
现在已经开始发售Altera的Stratix V GT FPGA工程样片。