• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

曲面显示屏纷纷亮相,4K和8K面板进一步小型化

来源:技术在线
时间:2013-11-18

分享至:
在日本平面显示器展“FPD International 2013”(10月23~25日,太平洋横滨国际会展中心)上,尤其吸引参观者关注的亮点有大幅改善了画质的反射型彩色液晶面板、进一步小型化的 4K 和 8K 显示器、曲面显示器、大容量的设备内光缆,等等。从整体来看,这说明尺寸更小、重量更轻的高精细及曲面信息终端的开发取得了巨大进步。        展出反射型彩色液晶面板的是日本显示器(JDI)。展出的面板尺寸为7英寸,像素数为1920×1200,像素密度为321ppi,RGB各色的灰阶为6bit。色彩表现范围按NTSC规格比为30%,对比度实现了30比1,还能显示视频。反射型彩色液晶面板以前的课题——亮度和对比度得到大幅改善。日本显示器没有公布该面板的技术详情,只透露是通过改进光学设计和材料改善的画质。

画质受到关注的反射型彩色液晶(JDI)
平板终端也采用4K面板

日本显示器展示的中小型4K液晶面板也受到了关注(图1(a))。尺寸为12.1英寸,分辨率高达365ppi,面向平板终端。松下在2013年10月的展会“CEATEC JAPAN 2013”等上展示的平板终端采用了20英寸、230ppi的面板,而此次日本显示器的面板尺寸更小,而且分辨率提高至约1.6倍。

飞利浦日本公司与夏普开发出了可裸眼观看3D影像的8K液晶显示器,并在本届展会上进行了展示。该显示器的尺寸为85英寸,在8K产品中小。夏普开发的8K液晶显示器RGB各色为10bit(约10亿色),与以往表示全彩的8bit(约1678万色)相比,大幅增加了显示色数。


图1:中小型4K面板和8K的3D显示器亮相
(a)为JDI展出的12.1英寸4K面板,像素密度为365ppi,在平板电脑用面板中为世界水平。(b)是在夏普开发的85英寸8K面板上安装了飞利浦自主开发的多透镜的28视点显示器。3D影像的实际像素数约为全高清的6成。
液晶屏和有机EL屏都能弯曲

曲面显示器方面,液晶屏和有机EL屏都进行了大量展示,似乎会成为今后的一大趋势(图2)。日本显示器展示了曲率半径为900mm的微弯车载液晶显示器。

而日本半导体能源研究所(SEL)展出了包括4K在内的多款中小型有机EL面板。13.5英寸4K有机EL面板的像素密度为326ppi,仅次于日本显示器展出的4K液晶面板,而且重量非常轻,还不到10g。


图2:显示器步入弯曲时代
JDI和SEL展出的的曲面显示器群(a~d)和SEL的弯曲锂离子充电电池(e)。(b)为13.5英寸的4K柔性面板,像素密度为326ppi。厚度不到100μm,重量不足10g。
SEL的将面板边缘卷起来的“Side Roll”及“Top Roll”有机EL显示器在卷起部分显示终端操作用图标等,形成了新的终端设计方案。

如果显示器和终端弯曲,那么电池也需要弯曲。SEL预见到这一点,还展示了可弯曲的锂离子充电电池。

降低光传输的耗电量

随着影像的高精细化,智能手机和平板电脑出现了摄像头及显示屏与芯片组之间的数据传输量增大的课题。如果通过电传输技术来解决,不但线缆又粗又重,电磁噪声(EMI)也会非常大。

日东电工展出的是可以解决这个课题的光电混载线缆,该产品具备50Gbit/秒的传输容量(图3)。光布线主要负责大容量数据传输,电布线主要负责电源供给。光布线部分完全不会出现EMI是一大优点。


图3:设备内数据传输通过光电混载电缆达到50Gbit/秒
日东电工展出的可实现50Gbit/秒数据传输的光电混载线缆(a),长1000mm。柔性印刷布线基板的一面采用光布线,另一面采用电布线(b)。(图由《日经电子》根据日东电工的资料制作)
另外,光布线的一大问题也有了大幅改善。在以往的光布线中,受光元件的电-光(EO)转换和光-电(OE)转换所需的耗电量比电布线整体的耗电量还要大。这是光布线没实现普及的主要原因之一。

此次,日东电工把包括驱动受光元件在内的光布线耗电量降到了“与电传输差不多”的水平。随着光布线这个问题的解决,今,光布线的利用有望一举扩大。(记者:野泽 哲生,《日经电子》)









































标签 曲面显示屏 4K 8K Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻