今年 9 月苹果发布会上,苹果率先发布了首款 64 位的智能手机 iPhone 5S,其中包含 64 位的 A7 处理器和 IOS 7 系统。不过在发布会结束之后,相关“64 位”的话题和消息接踵而至,三星和英特尔都表明了自家的芯片将会支持 64 位,而且三星在 10 月底还确认了自家 64 位芯片几乎 100% 完工,“64 位”在移动领域的发展真如预期般顺利吗?
2014年
64位
跌宕起伏不成熟
ARM 很早之前曾表示,移动计算的变化就在 2014 年,因为基于 ARM 的 64 位处理器将于明年正式发布,即的 64 位 Cortex-A50 系列处理器架构 Cortex-A57 和 Cortex-A53。毫无疑问,很多芯片厂商将给予两种内核设计处理器,而手机厂商为了尽快取得优势必定向芯片产生下订单,毕竟很多品牌厂商已经宣称明年上市自家 64 位新品。
不过,国际电子商情首席分析师孙昌旭表示,明年智能手机全面进入 64 位还言之尚早,因为一直以高性能、廉价、低耗能三大特点著称 ARM 芯片,在明年上半年仅有 Cortex-A53 一个 64 位架构,而该架构的性能远不如 32 位的 Cortex-A12(缩水版的 Cortex A15,比 Cortex-A9 稍强),同时性能强大的 Cortex-A57 却高功耗和散热问题,需降频或采用更新的 14nm 工艺才能解决。
孙昌旭说:“明年上半年顶级旗舰机的芯片平台选择相当纠结。苹果此次 64 位 A7 出来,打乱了大家的线路图。如果选择‘4个A15 + 4个A7’大小核,64 位会是下半年的主题。但是上半年能出来的 64 位芯片只有小核 A53,据说性能其实还不如 32 位的 A12。但是大核 A57 的功耗了得,不上 14nm 几乎没有优势。14nm 哪家能在明年中首先量产呢?”
或许分析师没错
据之前 ARM 公布的信息了解,Cortex-A53 将是全球小的 64 位处理器,其处理器性能和体验相当于 Cortex-A9 旗舰智能手机,不过裸片尺寸缩小了40%,功耗仅需其四分之一。这意味着,如果明年上半年年 64 位移动芯片的处境令人担忧,因为采用 Cortex-A53 的品牌厂商的旗舰级 64 位智能手机,性能只有 2012 年老旗舰的水平,相信没有厂商愿意看到自己的新品只有两年前的性能和体验,不仅称不上新旗舰,更是缺乏卖点。
至于 Cortex-A57,ARM 则表示该架构初始将以 20nm 工艺打造,在相同功耗的情况下,拥有 Cortex-A15 顶级智能手机三倍的性能和计算能力,接近于传统 PC 且兼容企业级计算设备。但是,从 ARM 公布的官方图性能对比图来看,其性能改善并没有夸张的三倍,说明真正的三倍性能或许在频率下实现。既然高频率,功耗自然也不低,因此分析师口中的“14 nm”优势便体现在此,品牌厂商自然希望新旗舰性能强,借助工艺又能把功耗拉得得更低,续航更长。
当然,为了解决功耗问题,芯片厂商也许会通过 big.LITTLE 技术将四核 Cortex-A57 加上四核 Cortex-A53 组成八核处理器,不过依然避免不了四个 Cortex-A57 同时工作的情况,而且成本将进一步提升,落到手机厂商的订单价格更高,手机厂商仍更愿意直接选择 14nm 工艺的 Cortex-A57 四核芯片。
14nm工艺尚不成熟
半导体生产厂商的 14nm 工艺何时可以实现成品量产呢?据了解,三星近三年在芯片研发上的资本支出超过了 193 亿美元,今年约 50 亿美元,但三星或为了直接从当前的 28nm 一口气转进 14nm 制程,预计明年会迎来一个爆发,或达到 100 亿美元,媲美英特尔。不过三星没有明确 14nm 何时量产,预计仍需等到 2015 年初。
台积电方面,明年资本支出会将达到约 97 亿美元,不过 2014 年初真正做到量产的只有 20nm 制造工艺,14nm 制造工艺快也仍需明年年底才可能开始量产。反之,PC 领域的芯片巨头英特尔并没有疑虑,近几年英特尔资金支出一直超过 100 亿美元,原计划 2013 年底量产的 14nm 工艺由于瑕疵问题推迟到了 2014 年季度,但在工艺方面依然处于业内,因此传闻英特尔代工苹果 A8 芯片的也见怪不怪了。