据美国媒体报道,IDC的报告显示,
智能手机
价格在下跌,虽然Android和iPhone的价格差还在扩大。报告称,第三季度全球智能手机
平均售价
(ASP)下跌了12.5%至317美元。几乎所有智能手机平台都在下跌,除了黑莓。
奇怪的是,黑莓平均售价比2012年第二季度上升了13%,不过环比还是下降了。苹果iPhone依然属于高端系列,但平均售价从2012年第二季度的688美元下降到今年第三季度的635美元。报告有2点很重要:,微软WP和谷歌Android的平均售价差不多,虽然Android市场份额占81%。
第二,虽然苹果iPhone平均售价下降了,但相对Android却更贵了。从2012年第二季度到今年第三季度,苹果iPhone平均售价相对Android提高了30%,使得iPhone平均售价比Android贵236%。
除了苹果iPhone平均售价下降外,IDC的数据还显示,苹果市场份额也被Android夺走。现在iPhone占12.9%,而1年前为14.4%;Android占81%,WP占3.6%。但这些数字并不能说明iPhone的真实表现,特别是在美国。comScore的数据显示,第三季度iPhone用户群在美国占40.6%。
本周摩托罗拉发布了MOTO G手机,起价仅为180美元。随着更多这种手机上市,苹果的高价可能显得太贵了。目前苹果可以依靠发布足够多的新功能吸引消费者,但几年后可能需要大幅增加创新技术,或者降低价格。