• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Chromebook 11 暂停销售

来源:
时间:2013-11-15

分享至:

  10月9日,谷歌和惠普共同推出了Chromebook 11 ,但是才过去一个月,谷歌就宣布暂停销售Chromebook 11 。原因是用户反馈称Chromebook 11 的充电器存在过热的问题。

  针对客户所反馈的问题,谷歌方面表示正在研究如何解决充电器过热的问题,并建议意见购买此款产品的用户通过其他移动设备的充电器来充电。

  Chromebook 11采用了11.6英寸的IPS显示屏,分辨率为1366X768,视觉度高达176度,并搭载三星Exynos 5250处理器,拥有2GB内存和16GB的SSD存储空间。

  此外,Chromebook 11还配备了一个VGA摄像头,拥有两个USB2.0接口、一个耳机插孔和一个SlimPort视频接口。与传统笔记本不同,Chromebook 11的扬声器直接隐藏在键盘下面,且是由一个微型USB充电器进行充电。电池续航能力为6小时。

  这款电脑的配置和性能均属中等配置,功能与普通的笔记本相媲美,但是在售价上却是远远低于普通的笔记本电脑,只需279美元。

标签 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻