• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联想移动互联网和数位家庭业务集团副总裁 JD Howard 访谈录

来源:engadget
时间:2013-11-15

分享至:
联想的智慧手机这两年在中国市场取得了长足的进步,去年开始,联想逐步向 15 个新兴国家市场出口手机,但是在欧美一些国家的用户还是比较少的。在这个月初,联想在香港发布了超薄机型 Vibe X,以及三款长得差不多的双卡机型 S930、 S650 和 A850。我们有幸在现场采访到了 联想移动互联网 和数位家庭业务集团的副总裁,JD Howard。虽然在进入成熟的移动市场之前有很多事情要做,但是 Howard 认为他们公司有了比较坚实的开端,尤其是这两年逆势增长的势头,还有其不断扩大的内部制造能力。


Howard 指出,联想武汉产业基地即将建成投产(武汉产业基地占地 190 亩,总建筑面积 20 万平方公尺。基地预计 5 年内总投资 50 亿元人民币,建设生产基地项目、行动网路及数位家庭 MIDH 运营中心及其相关配套设施。据新闻报导,10 月份已开始试投产),可以将公司智慧手机和平板电脑的总产能提升到每年一亿台。在其它厂商将生产外包,尽量降低生产成本的时候,联想为什么会反其道而行之呢?Howard 指出:联想自己「有着无与伦比的供应链」,这样就降低了整体的成本,提升生产速度将不成问题,甚至变得更快。

「运营整个 PC 业务需要技术和人才,我们将其同样应用到智慧手机业务上」,Howard 说道:「当你控制住整个供应链的时候,你就可以获得比竞争对手更快的速度,可以提前三到六个月将产品推向任何一个市场」。



这一成功的一部分功劳也来自联想手机早期的合作者:MediaTek 联发科,现在联想也成为其的一个客户。众所周知,MTK 给它的客户提供晶片解决方案,这样一来厂商可以直接使用参考设计平台,节约产品推出的时间和成本。Vibe X 就是个例子(加上 Oppo、 Vivo 和 Alcatel 也有类似的机型推出),手机制造商可以专注于工业设计和使用者介面。虽然联想的四部新机子采用了 MTK 的方案,但 Howard 强调,他们和 Intel 和 Qualcomm 也有着 「很好的合作关系」。联想早前和 Intel 合作推出了 K900,而采用 Qualcomm 晶片的 Vibe Z,又称 K910 即将上市。另外,他还表达了对 Intel 的赞赏,称其「双核 Atom 行动处理器和现在市场上很多四核处理器相比跑起来是旗鼓相当」。

「你需要真正重视 Intel,我认为有一天他们会成为手机生态系统上一个重要的成员」,Howard 说:「在 PC 端,他们刚刚在同行业中造出了密集、功耗低的、好的晶片;他们有自己的工厂;他们可以构建产品。我的理解是,比起 Google,现在他们有更多的工程师在为 Android 平台工作。他们是非常,非常认真的,所以,不要对他们掉以轻心」。

至于 NVIDIA,Howard 说他不认为其为行动市场主流的一员,这可能意味着联想现在还不会推出一款采用 Tegra 4 的智慧手机。不过,中兴、小米、酷派都在中国市场推出了采用 NVIDIA 晶片组的智慧手机,或许在不久的将来,联想会改变主意。

谈到移动 OS 生态系统的话题,现在联想无需置疑是致力于 Android 系统,以回馈热烈的市场需求,当然随着影响智慧手机行业的发展因素发生变化也有可能相应产生改变。Howard 补充说,就目前而言,Tizen 和 Firefox OS 尚未建立起势头,但他也不愿意证实,他的公司是否仍在致力于推出 Windows Phone 设备。今年一月份,他曾告诉 ZDNet Asia ,联想的团队正在打造 Windows Phone 设备并有望在 4 月份推出,现在看来对 Microsoft 来说情况并没有那么乐观。

我们问到 Microsoft 收购 Nokia 设备部门是否影响到了联想推出 Windows Phone 手机的想法,Howard 则迅速地捍卫他公司的「重要战略夥伴」微软。「不不不,一点都没有」他如此说,「基本上,智慧手机市场是一个非常有活力的地方。我们真的欢迎微软收购诺基亚设备部门这一举动,我们认为这对行业发展来说也是好事,我们希望能找到一个时机,继续与微软合作,也许看看会有其他的机会」。

我们在香港的发布会上还看到了设计特别的 Yoga Tablet ,因此我们想知道有哪些新的设计元素被应用到智慧手机上?Howard 没有给出具体的回答。他只是告诉我们联想会继续维持创新,同时指出 Yoga Tablet 就是「由使用者介面研究推动的优秀产品」。

「敬请关注」,Howard 说:「我们希望有一天会有一些非常有趣的手机告诉你,但目前,我们正致力于打破轻和薄的界限」。
























标签 联想移动互联网 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻