来源:搜狐IT
时间:2011-08-29
微软企业技术架构师帕特里克·赫维西(Patrick Hevesi)表示,该公司的目标是向企业用户提供iPad之外的其他选择。他说,微软正在与OEM合作伙伴合作生产更符合企业用户需求的新一代平板电脑,“我们发现,许多iPad用户同时配备了蓝牙键盘、鼠标、专用笔等”,微软的目标“是在一种混合产品中整合这些设备,使之更符合企业用户需求”。
赫维西指出,例如,微软在与部分合作伙伴合作,为新一代Windows平板电脑增添PC的“即时开机”(instant on)功能。另外,运行Windows的移动设备的电池续航时间已经达到8小时至14小时。赫维西还预计,到今年晚些时候或明年年初,运行Windows的超薄笔记本和平板电脑充一次电将可以运行至多24个小时。
数家芯片厂商将推出支持Windows 8的四核ARM芯片。例如,德州仪器6月末公布了一款时钟频率达1.8GHz的四核OMAP4470芯片,可以运行Windows软件,支持微软的DirectX技术。英伟达和高通也在开发四核ARM芯片。
预计微软要到明年下半年才会发布Windows 8。