来源:EEWORLD
时间:2013-11-15
AMD 公司日前宣布推出两款28nm X86 移动版处理器,搭载了一颗 ARM 安全处理器,支持Trustzone,以增强移动数据的安全性,AMD宣称该款产品性能功耗比较之前代提升了一倍以上。
每颗SoC包含2至4个Puma X86内核,GCN系列显示核心以及A5安全处理器。笔记本用SoC Beema的功率为10-25W,而平板电脑用SoC Mullin大约仅为2W左右。
在Microsoft Windows8.1的instantgo支持下,AMD的产品可以在需要的时候实现500毫秒以内的即时唤醒,迅速回复工作状态。
AMD CTO Mark Papermaster表示AMD的新SoC系列可以比竞争对手“提供更好的图像及整体计算能力。”
芯片本身并不原生支持Android及Chrome系统,不过AMD发言人表示,已经和模拟器厂商BlueStacks联手开发推出AppZone Player软件,这个程序将允许玩家利用AMD的GPGPU技术运行Android平台软件。
不过特别指出的是,这两款产品并不支持HAS(Heterogeneous Systems Architecture)架构,几天前,AMD宣布推出的Kaveri APU支持的HSA架构,其能够让APU中的CPU单元和GPU单元实现内存统一寻址,及hUMA架构。而这样做的直接优势在于CPU、GPU能够更灵活的调度资源,提升整体处理器的计算效能,大幅降低因为独立内存寻址带来的延迟效应。