• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

CSR 联手Mentor Graphics公司帮助缩短OEM工程时间

来源:EEWORLD
时间:2013-11-15

分享至:

为开发汽车无线连接使用案例提供了“开箱即用”的参考方案

CSR公司日前宣布联手Mentor Graphics,为OEM提供“开箱即用”的车载无线连接解决方案。Mentor Graphics即将推出的 GENIVI Linux 合规产品汽车技术平台(ATP)将搭载预集成的 CSR Synergy®软件,以便为OEM提供完整的软件解决方案,广泛适用于Bluetooth®、Bluetooth Smart 及Wi-Fi®等无线连接技术。

此次合作将为车载信息娱乐系统(IVI)解决方案的开发提供性能更强的车规级互联平台。该平台可通过蓝牙将各种功能整合到一个系统当中,包括车载互联网、智能手机Mirrorlink联动服务、热点区域Wi-Fi支持、网络免提电话及CD品质音频流aptX®播放功能等,同时还可实现Bluetooth Smart支持的多种新兴功能,包括无钥匙进入以及温度与压力传感器等。CSR和Mentor Graphics希望借此合作帮助OEM大幅度缩短工程开发时间,从而使他们集中精力设计出差异化产品。

CSR Synergy于九年前面世,现已成为汽车市场广泛使用的连接方案之一,已被许多一流供应商运用到其车载信息娱乐系统当中。CSR Synergy解决方案不断更新升级,以全面支持推出的Bluetooth、Bluetooth Smart 及Wi-Fi用例;同时,CSR Synergy还进行定期测试,以确保能够与版智能手机实现兼容。

CSR无线连接产品市场负责人Thomas Carmody先生表示:“由于消费者期望他们购买的任何产品都具备车载无线连接功能,同时不断有新的无线连接使用案例涌现而市场窗口期却不断缩短,这就使OEM在开发这些功能时面临更大的压力。CSR深刻意识到与汽车信息娱乐系统市场厂商合作的必要性,以帮助OEM减轻无线连接开发的工程压力。我们深信,随着车载信息娱乐系统(IVI)设计师使用GENIVI Linux等标准性开源平台,CSR高性能蓝牙及Wi-Fi解决方案与Mentor Graphics公司ATP的整合将有效帮助我们的汽车市场客户满足甚至超越消费者的需求。”

无线连接功能已经成为汽车厂商寻求市场差异化创新车载信息娱乐系统(IVI)的一个关键标准。预期到2014年,蓝牙及Wi-Fi的市场占有率将进一步持续增长 ,但全球蓝牙配售率预计将超过60%,而同期Wi-Fi配售率将仅为17%。鉴于两种连接方案配售率之间的差距,车载信息娱乐系统(IVI)设计师需要的是一种可同时满足大量汽车细分市场无线连接需求的连接方案,CSR连接设备及配套的CSR Synergy软件充分符合这一要求。只要完成了解决方案的初始部署,客户无需再投入大量工程时间便可添加或删除某些连接技术、蓝牙规范协议及使用案例。

Mentor Graphics公司嵌入式软件部运行解决方案总经理Scot Morrison表示:“随着车载信息娱乐系统开发速度及复杂度的提升,我们和CSR都认识到必须帮助该领域的OEM限度地缩短工程时间。我们相信此次合作将为信息娱乐系统的定位奠定一个扎实的基础。CSR提供的一系列高性能软硬件解决方案路线图,可用于将车载信息娱乐系统(IVI)的功能扩展至车联网、车与车、车与基础设施之间的连接。”

编者语:
aptX功能内置于CSR无线连接设备当中,目前于CSR8350™ 及CSRC9300™芯片。

标签 压力传感 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻