• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TD-LTE芯片:高通举足轻重 未来存变数

来源:通信产业网
时间:2013-11-14

分享至:

日前,北京移动正式开卖两款4G合约手机,这再次引爆了人们对于4G的热情。此前,中国移动的 TD-LTE 网已经进入扩大规模试验阶段,目前网络已经具备商用的条件。因此,TD-LTE终端 芯片 的发展将决定中国4G能否真正进入人们的生活。

现阶段难以支持大规模商用

根据通信行业的发展规律,终端芯片的研发和推广需要经历漫长的过程。首先,一块芯片的前期研发投入是巨大的,没有哪个厂商愿意在没有看清市场的情况下就贸然行动。其次,相比系统设备,终端芯片对于技术的升级演进更加敏感。对于系统设备来说,技术的演进往往只是增加一块板子,而对于芯片来说,就需要把原来的产品推倒重来。

因此,在2G、3G发展过程中,终端芯片的发展都滞后于网络的发展。虽然符合行业发展规律,但这种情况也存在弊端:在网络商用初期,由于终端芯片不成熟,影响了用户对于该网络的热情。这在竞争激烈的3G时期已经有所体现,在TD-SCDMA网络商用初期,由于终端芯片的不成熟,用户体验差,很多用户因此失去了对TD-SCDMA的信心。

正是有了这样的教训,中国移动始终强调TD-LTE全产业链发展的重要性,并提出“五模十频”和VoLTE的技术发展路线,力争给芯片厂商指出明确的方向。然而,即使这样,今天能够商用的TD-LTE芯片仍然是凤毛麟角。除 高通 、海思、Marvell能够提供量产芯片外,大部分芯片厂商的仍处在研发和样片阶段。这也直接影响了TD-LTE终端的发展,目前,全球支持TD-LTE的手机也只有十余款。在北京移动的营业厅中,除两款可销售的手机外,也只有另外三款手机供展示。

显然,TD-LTE芯片还没有进入大规模量产时期。距离支撑TD-LTE商用,也存在一定的距离。对此,中国通信学会学术工作部主任、TD技术论坛秘书长时光表示,现在能够提供大规模商用芯片的厂商非常少,目前还不足以支持大规模商用。如果要大规模商用,需要多家芯片厂商供货,这不仅是芯片数量的问题。只有一家或两家芯片厂商供货,终端厂商会觉得有风险。

技术无障碍,发牌很重要

影响芯片发展的因素很多,首先是产业对于芯片的饥渴度。Marvell移动产品总监张路博士表示,目前,美国、日本市场LTE发展迅速。同时,欧洲、中东等地今年也将掀起LTE广泛覆盖的浪潮。全球LTE的布网速度非常快,力度也非常大。从目前美国Verizon和AT&T两大运营商情况来看,新发售的终端已经100%是LTE终端。由于LTE的用户体验非常好,用户需求强烈,因此终端也在呈爆发式增长,并且会一直应用下去,这是未来的趋势。

张路预计,在中国,很多厂家很快将会推出LTE智能终端,对于LTE芯片的需求也一定会大幅增长。2014年,针对中国运营商的LTE芯片将实现大规模量产。

另一个将会影响TD-LTE芯片发展的关键因素是4G牌照的发放。4G牌照的发放无疑将刺激芯片厂商的热情。对此,时光表示,4G牌照发放的时间点格外重要。芯片的成熟需要一段时间来试验,才能发现问题。因此,不能等到芯片能够大规模商用了,才去发牌。要选择适当的节点,商用启动早,终端体验差,商用启动晚,则会拖了产业发展的后腿。

而在人们较为关心的技术方面,TD-LTE芯片则进展顺利。28nm工艺已经普及,很多芯片厂商已经开始做20nm芯片了。多模多频对于较大的厂商来说也不是技术难题,要达到中国移动提出的“五模十频”还需要一定的时间。大部分的TD-LTE芯片已经能够支持Cat4能力,也有部分产品能够通过载波聚合技术支持Cat6能力。而支持VoLTE也将成为TD-LTE芯片的标准配备。

时光表示,TD-LTE芯片技术已经不存在不可预知的困难,目前只需要时间来完善。他强调,除了对于芯片硬件的研发,对于软件和整体解决方案的研发也至关重要。软件研发的重要性和难度并不比硬件差。

高通领跑,未来存变数

TD-LTE的发展离不开芯片厂商的支持。然而,从2G、3G到LTE,整个终端芯片的供应格局是逐渐收敛的。从运营商到设备商再到芯片厂商,越到上游厂家数量越少。业内专家表示,“上游厂商需要下游厂商分钱,然而,投资一颗芯片相比投资一个设备,投资强度一点也不低。而一旦下游厂商出了问题,上游厂商坍塌的比下游更快。”

在残酷的市场竞争下,到了LTE时代,涉足芯片的厂商已经越来越少。而对于产业链相对薄弱的TD-LTE来说,芯片厂商的支持就弥足珍贵。目前,已经有17家芯片厂家已经推出或正在研发LTETDD/FDD融合多模芯片,高通、海思、Marvell等厂商已经推出五模芯片。

纵观TD-LTE芯片市场,高通公司扮演着举足轻重的角色。高通100%的LTE芯片都能够同时支持TDD与FDD。截止到2013年3月,全球共有700款采用美国高通公司LTE芯片的终端设计。根据ABIResearch的报告,2012年美国高通公司的LTE基带芯片出货量占据全球出货量的2/3以上。目前,在高通的QRD计划中,骁龙400系列的MSM8930、MSM8926和MSM8928芯片组均支持LTE-TDD/FDD,并支持3G/4G多模多频。

海思的Balong710是业界早支持Cat4的TD-LTE/FDDLTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM五模芯片解决方案。今年11月,海思将推出下载速度达300Mbps的Cat6的LTE-A芯片解决方案。目前,海思的终端芯片只供华为终端公司使用。

此外,Marvell的多模多频Modem芯片PXA1802已经量产,目前PXA1802已商用于多种终端形态,搭载PXA1802的中兴U9815手机,8月成为中国首批获得TD-LTE入网许可证的智能手机之一。另有多家厂商也正在开发基于PXA1802的LTE手机。同时,Marvell的PXA1088LTE版成熟方案平台今年年内也将量产,它将是业界首款面向大众市场的四核“五模十三频”Cat4LTE单芯片解决方案。

博通也于2013年发力LTE领域。在2013年初推出了BCM21892,它能够支持FDD-LTE、TD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA、GSM等,将于2014年量产。在收购瑞萨电子后,博通在LTE芯片方面实力加强。

除此之外,三星、联发科、Intel、联芯科技等厂商也将成为LTE芯片领域有力的竞争者。时光表示,早期的TD-LTE芯片市场格局,并不能代表未来的市场,很多厂商就喜欢后程发力,根据TD-SCDMA的经验,未来的市场格局还存在很多变数。

标签 TD-LTE 芯片 高通 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻