来源:21ic
时间:2013-11-14
ONFOpenFlow一致性认证Logo
ONF测试认证证书为终用户和设备商都提供了显著的益处。通过OpenFlow标准认证,不仅能缩短产品开发周期,也会增加用户信心,加快产品部署,提升市场竞争优势。终用户可以明确知道经认证的产品上应用了时下的SDN技术,并保证其完全符合OpenFlow标准。
经过严格测试,如果全球SDN测试认证实验室确定该产品符合ONFOpenFLow认证测试标准的要求,该产品即会被颁予OpenFlow认证证书。目前,全球SDN测试认证中心已经可申请针对交换机的OpenFlow1.0一致性测试认证。OpenFlow1.0的认证测试是依据OpenFlow交换机规范1.0.0(勘误v1.0.1)制定,包括10个分组共207个测试例,其中有69个测试例是可选的。现有的认证测试分为3种模式,分别为完全模式(匹配规范中定义的所有12个字段)、L3模式(匹配规范中定义的以下字段:入端口,以太类型,源IP地址,目的IP地址)及L2模式(匹配规范中定义的以下字段:入端口,源MAC地址,目的MAC地址,以太类型,VLANid)。同时,针对交换机的OpenFlow1.3协议一致性测试认证也正在制定过程中,将于2014年早些时候正式推出。
OpenFlow一致性认证测试内容分布
作为第三方独立的测试认证机构,全球SDN测试认证中心(www.SDNCTC.com)致力于SDN技术研究、测试和推广,通过测试认证来证明SDN产品和SDN解决方案的有效性和部署能力,同时将测试过程中发现的标准问题反馈给SDN标准组织来推动SDN标准完善和产业部署。全球SDN测试认证中心将在未来根据市场发展更多SDN相关测试认证业务,以满足运营商和厂商的市场需求,同时在一定程度上推动SDN的技术标准发展和商业部署。