来源:EEWORLD
时间:2013-11-14
的测试、测量和监测仪器提供商--- 泰克 公司日前宣布,在EDN China(《电子设计技术》)举办的“EDN China 2013年度创新奖”颁奖典礼上,泰克公司 AWG70000 系列任意 波形发生器 和PA4000功率分析仪两款产品分别荣获测试与测量通信类产品奖和测试与测量基础类产品奖两项大奖。
本届创新奖评选活动由EDN China共邀请了50万名读者及网站用户参与投票评选,入围产品和公司需经过材料审核、在线宣传、公开投票和专家评选四个阶段的评比。“我们很高兴看到泰克公司的AWG70000系列任意波形发生器和PA4000功率分析仪能在层层评选中,从144项报选产品中脱颖而出,这充分说明了两款产品已经获得中国工程师的广泛认可。”EDN China总编辑Yorbe Zhang指出。
下一代高性能任意波形发生器
在设计、测试和操作某些全球复杂的数据通信系统中,能够创建、生成或复制理想的、失真的或“真实”的信号是必不可少的功能。AWG70000系列具有业界、高达50 GS/s的采样率性能、10位垂直分辨率和16G采样波形内存,提供了业内的信号激励解决方案,能完全满足这样的应用需求。这意味着AWG70000系列能够生成可通过接收器或其他被测器件传送长时间的快速和无干扰的信号,以便进行真正的全面测试。该性能使AWG70000任意波形发生器能够支持业内苛刻的信号发生要求,能对信号的特性进行全面的控制,为高速串行通信、光网络以及高级研究等应用所面临的测试挑战提供业界的解决方案。
精密多相功率分析仪
PA4000功率分析仪采用了泰克创新设计技术——业内首创的Spiral ShuntTM(螺旋分流器)设计(已提交专利申请),即使对于极富挑战的功率波形也能始终提供准确的测量,使工程师能对他们的功率电子产品设计从输入到输出进行全面的描述。PA4000在每个通道上使用两个螺旋分流——一个用于1A范围内的电流测量(精密低电流测量),一个用于30A范围内的电流测量(高电流测量)。这种先进的分路设计与独特的高速数字信号处理算法相结合,使PA4000能够准确地跟踪功率周期,包括存在瞬变现象与噪声的情形。此外,PA4000具有宽的电流和电压输入范围、内置的测试模式以及标准的电脑接口,是兼具高精度和多功能的功率分析仪。
“能够获得EDN China编辑、专家以及广大工程师用户的认可我们感到非常荣幸!”泰克亚太区市场总监王中元 (Felix Wong)表示,“AWG70000系列和PA4000两款产品都融入了泰克公司先进技术和创新理念,将带给客户前所未有的测量体验。本次获奖是对泰克一直以来始终致力于为客户提供业界产品的一个证明。”