• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大数据时代 4G技术引领安防行业巨大创新

来源:中国安防网
时间:2013-11-14

分享至:

    近年来,平安城市、智能交通、智能家居、智能电网、智能物流、金融监控、智能公交等应用领域的快速发展,安防行业整体上已经基本度过了初期发展的阶段,行业内形成了一批具有一定规模与研发能力的企业。在智慧城市建设的推动下,安防企业也在技术上积极融入智慧城市领域,通过专业化技术水平和管理,打造行业翘楚,并从中获得良好的经济效益。 

    随着政府继续加大对智慧城市建设资金的投入,消费者对安防产品的市场需求也会更大,安防企业未来将紧盯消费市场的需求,应用的各种安防技术、联网技术等让安防产品能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此,当4G技术面世之后,一些安防企业敏锐地看到了它对安防行业的影响力,在自己的产品上“尝鲜”引入4G网络技术的应用。

    从安防行业的整体趋势来看,大数据化的趋势是业内人士的共识。安防行业经过几十年的发展,行业规模进一步增大,涉及的应用领域也不断拓宽。安防产品从早的模拟时代逐步走向高清化、集成化、联网化的新时代。安防产品应用领域中海量的视频数据、卡口过车数据、人像抓拍数据、异常行为数据等,这些特征数据能形成庞大的信息量,原先的通信技术已经无法承载如此繁杂的安防信息量。因此,在大数据化时代,安防行业需要更多的联网新技术支持,才能让安防产品的系统高效、稳定地运行,而4G技术的面世与应用恰恰给安防行业提供了这样的机遇。

    大数据时代催生技术研发

    在安防行业的各应用领域,数据被创建和移动的速度要求越来越高。据权威机构预测,到2020年,全球安防系统的数据量将比如今增加50倍。因此,目前安防企业面临着如何帮助用户处理并从各种形式呈现的复杂数据中得到所需要的信息的挑战。安防系统不仅需要快速创建数据,还必须能将庞大的数据快速处理、分析并返回给用户,以满足用户的实时安防监控等需求。数据量的增大,单依靠传统设备的存储与扩容模式,早晚使之成为行业瓶颈,安防行业面临的一次巨大的挑战。因此,安防行业高清时代能否真正到来取决于安防系统是否能够将高清视频连续安全地存储下来。这也考验安防企业是否能将自己的产品朝更大容量、更高安全性、更低存储成本的方向去研发。

    以视频监控系统为代表的安防产品高清化,已经成为一个不可阻挡的趋势。同样,未来安防企业需要为用户提供高密度、高性能、更加迎合应用、定制化强、易于维护的安防产品解决方案。安防产品也会逐步趋向于稳定性、集中化管理、分布式存储的大数据化方向。安防行业大数据化对企业而言是个巨大的挑战,只有真正抓住客户需求并进行技术创新的安防企业才能生存下来。而反过来,巨大的挑战往往又是安防行业的巨大机遇,能够迎接挑战的企业意味着将在市场竞争中获得更多的财富。从目前安防行业的发展趋势来看,大数据化安防时代已经不会停下发展脚步,它后面有一股强大的力量所推动——这股力量就是4G通信,它能满足第三代移动通信尚不能达到的,在覆盖范围、通信质量、多媒体传输等方面的需求。当然,安防行业大数据化时代的带来,必定离不开安防企业巨大的研发资金所推动。不过,安防企业也“不差钱”,不少企业的研发资金都动辄能达到几百万元到上千万元的水平。企业对安防新技术的研发和使用,能促使企业提高研发能力,从而推动行业水平的不断进步。

    4G技术生逢其时

    技术的革新与系统的稳定一直是安防行业取得一系列成果的两大核心力量。一方面,技术是安防企业发展壮大的重要砝码,企业谁能率先把的技术应用到安防产品系统中去,谁就能在市场中占得先机。在智慧城市建设中,政府各公共设施对安防产品的需求保持强劲的增长势头,这对安防企业的技术创新有很大帮助。另一方面,以更高速、稳定的方式联网是安防产品发展到这个阶段必须依靠的技术支持,没有技术革新的安防行业永远无法实现突破性的飞跃。4G通信技术的出现无疑给行业发展带来一份惊喜,它为视频监控技术的高清化彻底扫清了障碍。

    4G技术在通信技术中属于一种全新的概念。它集3G与WLAN技术于一体,能够高质量地传输视频图像,图像传输质量能达到高清电视画质的程度。4G技术的下载速度可达到100Mbps,上传的速度也可达到20Mbps,比目前的拨号上网方式快10倍左右。它可以提供更加稳定和高速的无线移动网络,理论的下载峰值可达到每秒百兆左右,传输一个视频监控文件可能仅需几分钟时间。此外,它能够满足安防产品用户对于网络服务的要求。4G技术有不可比拟的技术优越性,可以在ADSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区,这为安防系统的无线操作等扫去了技术上的难题。

 

标签 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻