曲面液晶面板与OLED对抗能否胜利?

来源:中国OLED网
时间:2013-11-13

分享至:

    三星和LG推出的OLED电视凭借曲面设计引起了业界不小的关注,也正是这样的曲面设计,一直以来都是液晶的“软肋”。近年来,关于OLED替代液晶的话题不绝于耳,为了延长寿命,液晶也展开了绝地反击。近日,在索尼成功量产曲面液晶电视后,长虹也宣称将在第四季度量产国内首款曲面液晶电视,意图在曲面液晶电视领域有所作为。然而,客观来看,曲面设计并非液晶的强项,曲面液晶电视是否能够冲破壁垒肩负起对抗OLED的重任呢?

曲面液晶存在技术壁垒

    曲面液晶面板制程存在诸多技术挑战,但是导入超薄玻璃基板,也可以达到曲面的效果。

    经过了CRT的球面设计,到了液晶时代,彩电开始流行平面之美。10多年来,液晶电视的外观设计一直以平面为主,而这样的设计在消费者心目中也逐步根深蒂固。2013年,曲面液晶电视的出现颠覆了传统电视的外观设计,弧形液晶屏的确令人眼前一亮。

    事实上,液晶屏幕要实现曲面设计并非易事。TCL集团工业研究院副总工程师朱昌昌告诉记者:“生产曲面液晶屏的难点在于,玻璃和背光源不易实现弯曲。因为玻璃比较薄,实现弯曲是有一定难度的。如果液晶屏弯曲程度不大,而且电视机尺寸合适,那么光源弯曲也是可以实现的。但是,TCL暂时还没有做曲面液晶屏的计划。”

    一直以来,液晶电视屏幕都采用平面设计,主要原因是技术门槛相对较高。除了玻璃和背光源的问题,曲面液晶屏边缘处图像质量会由于TFT和彩色滤光片画素间的不匹配而失真,造成视角的问题。此外,偏光片贴附以及FPCB(软性印刷电路板)等也需要进行新工程技术的开发。虽然存在诸多技术挑战,但是导入超薄玻璃基板,液晶面板也可以达到曲面的效果。

    近年来,面板企业在曲面液晶领域进行了大量研发,其中友达和三星已经生产出曲面液晶面板,并与索尼和长虹展开了密切的合作。记者了解到,索尼已经上市的曲面液晶电视屏主要来自友达,索尼新款65英寸电视也采用友达100%色域的4K曲面液晶面板;而长虹曲面电视屏则由友达和三星提供。除了液晶面板厂商,上游配套企业也不断进行新技术研发。去年6月,康宁已经把可弯曲玻璃的样品提供给手机、平板电脑和电视机制造友达总经理彭双浪表示,曲面电视更符合人体工学设计,因此友达将乘胜追击,于2014年再推出新一代广色域、大尺寸的4K×2K曲面面板。液晶应对OLED挑战

    彩电厂商之所以积极推出曲面液晶电视,是为了与OLED电视一较高下,以延长液晶的寿命。相对于液晶而言,OLED在可弯曲方面具有先天的优势。由于OLED是一种自发光的面板,它并不需要额外的背光部件当光源,因此在结构设计上能够更好地形成弯曲的形状。2013年,三星和LG推出的OLED电视都采用了曲面设计。

    在朱昌昌看来,彩电厂商之所以积极推出曲面液晶电视,是为了与OLED电视一较高下,向业界证明,OLED能做到的产品液晶同样可以做到,以延长液晶的寿命。

    近年来,液晶与OLED的替代问题成为焦点。2013年年初,OLED电视迟迟难以量产,液晶抓住契机,大力发展4K技术,对大尺寸OLED提出了严峻的挑战。9月份,三星和LG推出的OLED电视以曲面设计作为卖点,液晶更是不甘示弱,索尼和长虹纷纷推出曲面液晶电视意图抢占原本属于OLED电视的市场。

    长虹多媒体产业公司总经理徐明在接受记者采访时说:“韩国三星和LG推出的曲面OLED价格太贵了,液晶电视也可以实现弯曲的效果,但是商用化还有一些细节需要完善。”

    然而,在TCL半导体光源研究院院长洪震看来,OLED前期成本比较高,良品率太低,量产的OLED面板也比较少,而液晶技术已经相当成熟,OLED如果以平面推向市场根本无法与液晶电视竞争。因此OLED电视先以曲面设计推向市场,但是,曲面设计不利于提高电视性价比,当OLED技术成熟后,电视的竞争会回归平面。

市场发展前途未卜

    曲面电视究竟是昙花一现还是引领消费潮流,业界说法不一。新技术层出不穷,备受业界期待。面临诸多瓶颈的曲面液晶电视,是否能够真正肩负起挑战OLED的重任呢?记者在采访中了解到,目前业界对曲面液晶电视看法不一,未来发展前景仍有待市场检验。

    清华大学教授高鸿锦告诉记者:“做成曲面,并不是液晶的强项,而且生产效率不高,况且三星、LG的曲面OLED电视也是在试探市场。相较于曲面液晶电视,我更看好4K的发展前景。对于曲面电视能否走红,我还是心存疑问的。”

    洪震也明确表示:“经过专家小组的讨论,我们并不建议厂商推广曲面液晶电视。”然而,对于曲面液晶电视的发展前景,终端厂商似乎显得更加积极。徐明告诉记者,曲面液晶电视将是明年彩电市场的热点,长虹将于今年第四季度量产曲面智能电视,紧跟技术热点。

    DisplaySearch市场研究总监张兵在接受记者采访时说:“曲面液晶电视属于细分市场的需求,尺寸越大视觉效果越好,因此曲面液晶电视应该从大尺寸发展起来。但是曲面液晶电视也存在一定的问题,比如不适合挂在墙上等,这种产品还是需要市场去验证的。”

    对于曲面液晶电视的发展前景,张兵也表示,曲面电视具有良好的市场营销点,预计明年会有很多面板厂商跟进。据预计,明年三星曲面电视出货量会达到200万台,索尼也会有几十万台的出货量。2014年CES上会有很多厂商展示曲面电视,引领新的消费潮流。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网