据超能网报道,
NVIDIA
上周发布的财报显示,GPU业务总体有所上升,但是
Tegra
业务则是冰火两重天,相比上个季度大幅上涨了111.4%,但是与去年相比Tegra营收只有同期一半,下滑了54%,乐观的人会对NVIDIA的Tegra业务保持信心,但是分析师认为这种下滑不是什么好事,NVIDIA应该退出或者卖掉Tegra业务。
Tegra业务同比大幅下滑 让分析师并不看好NVIDIA的前景
Evercore及Needham的高级分析师认为NVIDIA应该退出或者把Tegra业务出售给平板、手机公司,因为该公司目前的移动业务已经伤害到了其他部门的表现。
不管性格强势的黄总能否忍得住分析师这样的评价,但是分析师的话总有50%的几率预言成功。往好的方向看,移动处理器市场空间很大,潜力无限,Tegra未来依然大有可为,虽然Tegra 4延期这么久,不过明年的Tegra 5会使用新工艺,有助于解决A15核心高功耗高发热的缺点,而Tegra 5将使用Kepler架构GPU核心,支持OpenGL 4.3,NVIDIA此前的演示中Tegra 5都可以运行《战地3》了,性能非常强悍,而且功耗低至2W。
但是移动处理器市场也不是那么轻易玩转的,龙头老大高通在SoC处理器及基带上占尽天时地利人和之势,就连Intel也无法望其项背,低端市场来自国内的芯片厂商也在崛起,全志、瑞芯微及海思都在加码移动处理器,台系联发科更是掌握了半壁江山,在价格上占据优势,这些都是NVIDIA不能不防备的。