来源:技术在线
时间:2013-11-12
“第43届东京车展2013”(2013年11月22日~12月1日)即将开幕,各汽车厂商已开始公布参展内容。
上一届也就是“第42届东京车展2011”受到了东日本大地震和泰国洪灾等的影响,本届车展由于车企业绩大幅恢复,估计将大展活力。
丰田展示的主角将是燃料电池车(FCV)的概念车“TOYOTA FCV CONCEPT”(图1)。配备在汽车地板下面的燃料电池系统也将安装在底盘上展示,丰田产品策划本部ZF主管田中义和表示此举“意在展现丰田的决心”。
TOYOTA FCV CONCEPT是4座车,2015年将推出的市售车型也“很有可能为4座”。汽车的外形尺寸为4870mm×1810mm×1535mm。所配备燃料电池组的输出密度为3kW/L。氢燃料罐的充气压力为70MPa,采用了两个形状不同的燃料罐。3分钟左右便可充满氢气,可行驶500km以上。
丰田还将展出另一款概念车“TOYOTA FV2”。随着人们对自动驾驶的关注度越来越高,这款概念车“是用来回答‘未来汽车会变得只是一个箱子吗?’这样的问题的”(丰田产品策划本部产品策划室主任盛合威夫)。FV2设想不用方向盘,而是由驾驶员的身体移动来操作。还具有可通过语音识别和图像识别推断驾驶员的情绪,并结合积累的驾驶技能信息和行驶履历来推荐行车路线。
此外,三菱汽车为进一步提高作为插电式混合动力车(PHEV)而销售势头良好的“欧蓝德PHEV”的品牌号召力,准备了两款PHEV概念车。富士重工将展出准备在2014年推出的新款运动旅行车“LEVORG”。该车配备了“新一代EyeSight”,具有车道保持功能和安全功能,估计也会受到关注。