来源:EEWORLD
时间:2013-11-12
中国北京,2013年11月11日 - All Programmable 技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布向客户交付由台积公司(TWSE: 2330, NYSE: TSM)生产的半导体产业首款20nm产品,同时也是可编程逻辑器件(PLD)产业首款20nm All Programmable 产品。赛灵思UltraScale™器件采用业界独一无二的ASIC级可编程架构,以及ASIC增强型Vivado®设计套件和近期推出的UltraFast™设计方法,可提供媲美ASIC级的性能优势。UltraScale器件能够为客户实现1.5倍到2倍的系统级性能和集成度,相当于竞争对手整整一代。
赛灵思公司高级副总裁兼产品总经理Victor Peng表示:“今天UltraScale器件开始供货的宣布,兑现了赛灵思致力于率先向市场推出高性能FPGA器件的承诺。全新UltraScale器件开始供货,建立在赛灵思7系列器件强劲的发展势头之上,开启了新一代技术的新航程。”
台积公司研发副总裁米玉杰博士表示:“采用台积20nm工艺技术的UltraScale器件的推出,标志着半导体行业新的里程碑。我们很高兴看到赛灵思不断取得新的突破,率先向其客户交付20nm芯片。”
借助赛灵思UltraScale器件,可打造出新一代基于全新高性能架构的Smarter System(更智能系统),满足400G OTN、数据包处理与流量管理、4X4混合模式LTE、WCDMA Radio、4K2K与8K显示屏、智能监视侦察(ISR)以及用于数据中心的高性能计算应用等各种应用需求。