来源:国际电子商情
时间:2012-05-15
美满电子科技(Marvell,)近日宣布与Cree有限公司合作开发新型发光二极管(LED)灯的联合参考设计,进一步推进公司间的持续合作,推动LED照明的大规模普及。新型A19 60瓦可调光LED灯参考设计将Cree® XLamp® LED和 Marvell® 88EM8183深度调光TRIAC LED驱动集成电路(IC)相结合, OEM和ODM能够为现有的调光器提供程度的兼容性技术产品。新设计具备行业内先进的深度调光性能,使得每瓦特的系统效能达到75流明。该设计还有助于大幅降低LED灯泡的成本,提升客户对产品的满意度。
“Marvell与 Cree的合作有助于推动固态照明的发展。我们通过合作提供完善的LED解决方案,使得OEM和ODM厂商可以向市场推出具备先进的技术功能和性能的产品,”Marvell绿色技术产品部副总裁Kishore Manghnani说,“我们的A19灯联合参考设计采用了Marvell的创新 的88EM8183驱动IC,解决了在大众消费者中普及节能照明技术过程中存在的几个遗留问题 ——成本、调光性能和光品质。”
Cree公司LED元件业务高级营销总监Mike Watson表示:“Marvell与 Cree有着一个共同目标 ——即通过提升大众的照明体验推动LED照明革命。我们的联合参考设计利用Cree的XLamp XB-D LED和Marvell深度调光88EM8183驱动 IC,使得诸如A19灯泡的改装应用在市场上的流明成本达到低。总之,Marvell和Cree为照明OEM和ODM厂商提供快速进入市场的解决方案,在全世界范围内推广具备成本效益和节能的照明技术。”
参考设计主要亮点
联合开发的A19 60瓦等效LED灯参考设计基于Cree的XLamp XB-D LED和Marvell的88EM8183深度调光单级AC/DC LED驱动集成电路(IC),使得可编程调光深度下降到百分之一,与所有类型的切角调光器具备的兼容性,包括前切(TRIAC)后切和特殊(智能)调光器,并且应用少的外围元件数量。
在2012年5月9日到11日国际照明展期间,A19参考设计同时在Cree的展位展出(拉斯维加斯会展中心130号)和Marvell展区展示。