来源:慧聪安防网
时间:2013-11-11
11月1日,第14届深圳安博会(CPSE)圆满落幕。若问此届安博会给人直观的感受,“规模大,人流多”或许是大多数人的心声,有人甚至用“空前”来赞誉此届盛会。安博会闭幕后,据组委会统计得知,本届展会超过15万专业观众参展,参会总人次超过35万,安博会期间达成意向成交金额超过230亿元人民币,各项数据均超历届。抛开感官的直觉,这些数字更能让人一目了然。
谈及本届展会参展主题及内容给人的感受,高清,网络,智能,民用化,行业化,平安城市,智慧城市,智能交通无疑是热门词汇。安博会已华丽谢幕,透析4天的安防盛会,能从中找寻到哪些新的亮点呢?
2013安博会落幕:透视安防发展新动向
民用安防紧贴互联网
民用安防广阔的市场前景行业人皆知,但民用安防该如何发展,如何冲破民用安防发展的阻碍等问题成为民用发展的重点关注所在。纵观本届安博会,民用安防产品可圈可点,无线wifi家庭套装,家用监控摄像机……民用安防产品无疑成为本届安博会的热门产品之一。
海康威视,浙江大华早已在民用市场方面备足了功课,并在此届安博会上大放异彩。这些或许不足为奇,作为有着敏锐市场洞察力和雄厚技术实力的龙头大咖,想要分得这个广阔市场的一杯羹或许理所当然。透过安博会,三星,联想这些实力超群的“外来军”也计划进军民用安防,试图占据民用安防市场的制高点。不仅如此,安防新秀22CS在此届安博会更是高调亮相,携旗下5家合资企业及新品,以及重点打造的“安防直通车”,以“真正贴近民用安防”为主题在1000平方的展厅隆重亮相。
此届安博会无论民用安防产品多么热闹,主角无疑是海康威视推出的“萤石EZVIZ”品牌下的民用摄像机、报警盒子、视频盒子、硬盘录相机等产品及服务。海康威视总裁胡扬忠介绍,“萤石EZVIZ”是海康威视旗下民用安防产品电商平台的品牌,“萤石日夜都会发出柔和光芒,它象征着海康威视将为小微企业和家庭用户提供日夜不间断的全方位呵护。”
“使用萤石品牌也是为了区别于公司的传统安防业务,萤石品牌产品相对低端,不会进入公司现有的销售渠道。”胡扬忠强调,“民用产品的营销一定是在互联网上,不会在传统渠道上。”
由此可见,海康威视的“萤石EZVIZ”系列民用产品主要采用基于互联网商城的营销模式,强调电商和传统渠道商的协同合作关系,探索线上线下关联的方式,尽量将两者的优势结合起来,充分发挥市场的作用。
联想集团服务运营品牌推广及市场营销处推广经理王自强在接受慧聪安防网采访时介绍,联想此届安博会上推出的新产品看家宝,是全国首家云端存储服务,它区别于其他存储产品,把所有视频数据都存在联想的数据中心,所有视频的采集和调用都是通过云方式,而不是本地存储的方式。用户可以通过手机和PAD这样的移动终端随时观看家中的视频,这是一个非常大的突破。
民用安防紧贴互联网是行业发展的大势所趋,随着民用安防产品的不断改进,以及民众安防意识的转变,民用安防产品定能走进千家万户。
CVI横空问世 高清产品更迭不断
谈到此届安博会,高清是不得不谈的话题。纵观整个展馆,高清贯穿安博会始终,模拟几乎难寻踪。去年安博会,IPC和HD-SDI无疑是的看点,HD-SDI在去年和今年不断热炒的状态中似乎逐渐冷却,渐渐归于平静。透视本届安博会,HD-SDI似乎逐渐淡化,而CVI却是今年高清市场杀出的“黑马”产品。
大华股份推出的自主研发HDCVI百万像素同轴高清全系列新品成为本次安博会受关注的焦点之一。2012年,大华发布了具有自主知识产权的HDCVI同轴百万高清传输技术,实现百万像素级视频500米以上传输,贴合传统安防视频监控应用需求。历经一年潜心研发与不断革新,大华于2013年全面推出HDCVI百万像素同轴高清全系列新品,该系列产品具有“超距高清、便捷部署、低成本解决”等特点,支持720P和1080P分辨率标准,为高清监控提供“新高清、新体验”的全新解决之道,有利于进一步加速高清普及。
安博会现场,大华技术人员对HDCVI产品效果进行了现场演示,通过与IP摄像机比较凸显了HDCVI产品无延时的特点;与传统模拟摄像机对比,HDCVI产品带来的全新高清让人赞叹不已;而在和SDI摄像机的PK中,HDCVI产品500米以上的较长距离传输优势则充分显现出来。??
谈到CVI技术时,浙江大华技术股份有限公司国内销售中心杨圣伟认为,“因为行业都往高清发展,大华只是找到了一个目前比较实用的系统。我们的想法很简单,比如说同样是一个瓶颈,可能网线还没有同轴线的带宽,那时候同轴就进来了,所以我们要思考、创新,这是我们的CVI技术。”
对于HD-SDI的未来发展,美电贝尔董事副总裁王金辉认为,“SDI这种高清的方式几乎是没有太多的市场了”。中维世纪副总经理张维方指出,“我觉得市场是好的选择者。去年在北京展出的SDI和今年这一次的展出,我觉得是一种自然选择,这个要靠市场来检验。”
高清市场变化多样,产品更迭不断加速,无论是模拟高清,亦或HD-SDI,HDCVI,IPC,都是应市场需求而生。高清技术必将越来越实用,产品才能落地发展,应用也将越来越普遍。
行业化应用催生个性化解决方案
行业化是一个产业褪去稚嫩,走向成熟的一个标志。曾经安防产品被赋于“小通吃、无所不能”的功能与价值,试图以一个产品、一种技术架构、一个思路解决所有行业需求。这个时期,先进技术受制于国外,中国安防行业陷入了同质化竞争,弊端显然。从2005年开始的公安部开展的平安城市建设逐步深入,引爆了与城市生活息息相关各个细分行业领域市场需求,可以说那一年是中国安防行业化的开端年。具体来说什么是安防行业化?我们认为就是将安防产品、技术与特定行业的业务流程和特色需求紧密结合,以客户需求为导向,提供满足该行业实际需要的软硬件整合系统。
随着安防应用的深化整合和纵深发展,安防系统的应用已经遍布各行各业,包括公安、金融、交通、电力、司法、教育、厂矿在内的行业对于安防都提出了各自独特的需求,比如公安行业的案件管理、警情分析、警务督察的需求;公交行业的车辆调度、移动视频传输的需求;道路交通的车辆监管、违章抓拍的需求;银行的远程监控、报警联动的需求等等,不同的应用需求催生了个性化的解决方案。
因此本届安博会,除了高清、网络、智能外,提供整体解决方案也成为众多安防企业亮出的法宝。
平安城市、智慧城市作为和安防发展密切相关的项目,近年来成为行业的热门话题。提到平安城市,高新兴,中电兴发等企业会成为该项目的典型代表;提到智慧城市,CSST智慧中国便成为首要代表;而说起金融安防,蓝色星际无疑这个行业的佼佼者;神州数码索贝的I3产品、平台及解决方案为公安部门进行刑侦分析提供了专门的方案。
上海三星商业设备有限公司销售总监安防战略营业部刘彤在接受慧聪安防网采访时谈到,三星安防产品在重点行业的份额还是比较大,特别是金融,商业楼宇,交通,高校,这些行业比较容易接受三星的产品。而三星安防接下来在市场上会根据中国市场需求开发定制化的产品和解决方案。
此次安博会,除展出产品外,这些企业也将行业化的解决方案搬上展台,为观展者提供了丰富的行业解决方案。由此可见,随着安防行业化应用的逐步深入,定制化产品及解决方案必将促进行业应用更加细化。
小结:
2013安博会已然落幕,纵然创造了众多之,却也成了行业的曾经。安防行业想要持续发展,需要克服各种障碍,需要不断创新与进步,需要资源整合,需要行业人共同营造健康的环境。