• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

传统安防与无线结合 看手机控制如何融入智能家居

来源:中国安防展览网
时间:2013-11-11

分享至:
    移动监控对安防行业来说已经不是新鲜词了,从问世到现在,其技术不断发展和成熟,成为视频监控“大家庭”的一个重要分支。移动监控是指通过动态形式进行前端视频图像采集,通过无线或网络传输的专业级视频监控产品,可通过移动方式进行接收和查看,如通过手机或电脑能实现监看远程实时动态画面,是移动发射、移动接收的更简单、更便利、更及时的监控解决方案。移动监控可以说是无线网络技术与传统安防监控技术紧密结合的产物。
  
  智能手机和3G网络现状
  
  2013年7月,工信部发布了《2013年上半年电信业统计分析》,文中指出:“3G移动电话用户净增8606.6万户,超过去年全年净增量80%,总数达3.19亿户”,从这些数字可以看出3G用户数量发展迅猛。如此庞大的基数,为通过3G网络部署的手机监控应用提供了广泛的用户基础;同时,以ios和android操作系统为代表的智能手机和平板电脑也迅速普及,主流智能手机的屏幕分辨率也发展到了如今的1280×720,甚至出现了1920×1080这样的全高清分辨率,这使得智能手机完全可以支持高清分辨率的视频应用;使用这些便携智能终端,加上3G网络的支撑,用户可以随时随地地观看来自任何地点摄像机的监控视频,这种的便捷性会大大促进手机监控应用的发展。
  
  在基于IP网络的监控系统中,网络摄像机作为视频信息的采集者直接决定了监控系统中视频信息量。目前,高清摄像机已经被普遍应用在监控系统中,对于摄像机来讲,更高的分辨率,就可以提供了更多的细节特征或者更大的视野范围,这些对于监控应用无疑是有利的。
  
  从安防监控摄像机的发展来看,主流分辨率经历了CIF、D1到现在的百万像素、二百万像素甚至五百万像素,这样的一个发展过程充分体现了监控应用对高分辨率的不断追求。以前制约手机监控应用中使用高清分辩率的主要技术障碍就是无线网络带宽不足和手机屏幕分辨率过低,而随着智能手机和3G网络的发展,智能手机已经完全能胜任高清视频的显示,无线网络带宽也比2G时代有了很大的提高,手机监控的高清应用将破茧而出。
  
  手机控制如何融入智能家居
  
  回顾普通手机,到摄像,GPS导航功能手机,伪智能手机,到全智能手机的几个发展历程中,一方面移动通信技术也经历了从2G,2.5G,到3G,4G的技术变革,另外一个方面互联网的发展模式也内容的单向发布web1.0,发展到网友互助的分享web2.0、到自媒体web3.0的时代变化。
  
  将对应3G,4G的通信速度,多采用多核高速智能手机,期间的的技术也在不断的革新。现在只需要用智能手机接上无线网络,登入相应的智能家居应用软件,就可以进行控制其他终端了。有公司已经开发了这类产品。如下图,工作人员正在用他手上的智能手机,在豌豆荚中输入“智能家居”四个字,检索出排行的APP。安装成功以后,进入区域选项中的“DoorConteoller”,便可自如的进行开门以及关门的控制。它可以无线的连接楼宇对讲,可以在用智能手机与站在门外的人进行无空间和无时间限制的视频对讲。并在输入账户和密码后,在世界的任何一个地方为门外的人开门。
  
  如果你家装有监控设备和的话,你还可以通过手机,了解到客人现在是在卧室还是在客厅,他是在抽烟还是在发呆。刚才上面讲过,只要是您通过手机连接到家中的智能家居的控制平台,您就可以用这个平台在世界任何一个地方为到家的客人烧水甚至泡咖啡。
  
  同样的,除了智能手机外任何一个可以上网的智能终端都可以对家居系统进行控制。上图为工作人员在用平板电脑对灯光的强暗进行控制。这样的产品已经在市场上投放使用了。对于智能家居企业来说,现在做的更多是将系统做得更加稳定,并将系统更加优化,让用户使用起来达到真正的便捷。
  
  无线智能家居中更多企业用到的是Zigbee无线技术,此项技术是一种低成本、低复杂度、低功耗、高安全、近距离传输的双向无线通讯技术。与蓝牙、Wi-Fi等技术相比,Zigbee技术具备扩展性强,能够嵌入各种家居设备的优点,因此国内外许多先进的先进智能家居企业将Zigbee技术广泛应用于智能家居产品之中。
标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻