11月8日消息,无线通讯及数字多媒体IC设计厂商
联发科技
股份有限公司近日宣布推出面向
802.11ac
高端路由器的全新双核网络芯片MT7621。MT7621集成了联发科技的网络及存储硬件加速器,支持HNAT、HQoS、SAMBA 及VPN等功能,可满足高端路由器市场、802.11ac千兆高速网络以及高清视频下载备份的需求。
MT7621内置强大的MIPS® 1004KEc™双核CPU(工作频率均为880MHz),集成了5端口 10/100/1000 Mbps 工业级以太网交换机及一个rGMII接口,支持USB 3.0、 USB 2.0、SD-XC、NAND 和eMMC等多种存储接口规格,并可通过第三个PCIe接口转接出两个SATA 3.0接口。 802.11ac网卡及802.11n网卡通过高速PCIe接口的连接,成为802.11ac 双频路由器,以Gbps级别的局域网带宽,传输高画质影音及大量数据下载备份。此外,MT7621还集成了的 2Gbps IPv4/6 网络地址转换技术(NAT)、QoS功能(Quality of Service)、SAMBA及虚拟专用网络(VPN)硬件加速器,使得MT7621可以满足高速802.11ac、LTE cat4/5、edge、无线热点、VPN、访问控制、家庭安全网关、NFC路由器 (MT6605) 、1-bay 或2-bay SATA NAS等多种应用需求。音频接口包含I2S,PCM和S/PDIF接口,可应用于 VoIP 路由和无线音箱。此外,针对有线电视网络、xPON、xDSL、机顶盒(STB)和宽带网关等应用,MT7621还可提供100% iNIC模式的WiFi分流,令这些平台无需升级CPU即可享受到802.11ac所带来的绝佳网络体验。采用联发科技的低功耗工艺,MT7621功耗仅为业界同类产品的一半。
联发科技为MT7621提供了包括SDK及开源OpenWRT在内的软件支持。基于Linux平台所开发的 SDK 4.2 包含了 802.11ac、 IPv6 和 Win8 的认证,同时提供VPN上层软件、音频及触控屏的驱动支持。L7 QoS 能够与片内硬件加速器 HNAT/HQoS完美协同, 为互联网路由与SMB路由提供Auto QoS功能。
共进电子无线应用事业部总经理朱余浩表示:“作为的无线产品研发和制造商,共进电子一直在全球范围内选择优秀的合作伙伴。联发科技路由器SoC一向具有很好的性能与扩展性,为家用与互联网路由器市场提供了富有竞争力的解决方案。我们相信,与联发科技的合作将有利于我们继续保持在全球WiFi路由器产品研发和生产上的优势。”
联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“我们看到,在客户对于高速WiFi新技术的强大需求的推动下,802.11ac正在逐步取代传统的802.11 a/b/g/n技术。联发科技的工程师们已经在AP SoC的技术创新与高度集成方面树立了多个里程碑,此次推出的MT7621无疑是他们在这一领域创造的又一座新的高峰。除了提供802.11ac路由平台,MT7621还可以与其它STB 结合成双平台的介质网关,为客户带来全新的高速无线影音服务。我们非常高兴共进电子能够选用联发科技的MT7620/MT7621,推出性能卓越的802.11ac智能路由产品,为客户提供更好的极速传输与高速存储体验。”
MT7621 Demo版本搭载有联发科技全新PCIe WiFi芯片及NFC芯片,成为全球个运用NFC Touch技术加速WPS连线时间, 提升用户使用配对及点对点传输功能体验的方案。MT7612E是全球款内置2x2 802.11ac PA的芯片,MT7602E则集成了2x2 802.11n PA, 且具备LDPC及传输波束成型的功能,MT6605是NFC控制器芯片。MT7621硬件产品及软件参考设计将于本月开始量产。