• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

罗姆拓展全球小器件系列RASMID

来源:EEWORLD
时间:2013-11-08

分享至:
      近年来,伴随着各种设备的高性能化发展,对元器件小型化的需求日益高涨。在这种背景下,ROHM很早就开始利用独创的微细化技术,不断推进元器件小型化的技术创新。

  2011年,ROHM开发出低于被称为微细化界限的0402(0.4mm×0.2mm)尺寸的世界小※贴片电阻器(0.3mm×0.15mm);2012年,又开发出世界小※半导体---齐纳二极管(0.4mm×0.2mm)。

  此次,产品阵容中不仅新增了0402肖特基势垒二极管(SBD),更是即将迎来03015贴片电阻器的量产。

  ROHM将这些采用与传统截然不同的新工艺方法实现了小型化、以惊人的尺寸精度(±10μm)为豪的世界小※元器件定位为RASMID™(ROHM Advanced Smart Micro Device)系列。

  今后,ROHM依然会继续推进产品的小型化开发,并进行包括安装技术在内的更加实用的技术开发,不断扩充本系列产品的产品阵容,为实现设备的进一步小型化而贡献力量。

  ※截至2013年9月19日 ROHM调查数据

  

  <ROHM的RASMID™系列>

  采用与传统截然不同的新工艺方法实现了小型化,以惊人的尺寸精度(±10μm)为豪的世界小※元器件系列

  

  本产品将在2013年11月16日~21日于深圳会展中心举行的“第十五届中国国际高新技术成果交易会(ELEXCON2013)”ROHM展区展出(展位号:2号馆 2B62)。欢迎莅临体验!

  <0402(0.4mm×0.2mm)尺寸的肖特基势垒二极管>

  ROHM采用RASMID™系列特有的新工艺方法,面向智能手机等移动设备,开发出可高密度贴装的世界小※级别肖特基势垒二极管0402尺寸(0.4mm×0.2mm)产品。

  

  该产品的生产基地位于ROHM Apollo Device Co., Ltd.(日本福冈县),预计从2013年10月份开始出售样品(样品价格:20日元),从2014年1月份开始暂以月产500万个的规模投入量产。

  1.通过独创的工艺技术,实现了世界小※的0402尺寸(0.4 mm×0.2 mm)

  本产品与以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)产品相比,尺寸成功再降82%。非常有助于以智能手机为首的手机、DSC等要求小型、轻薄化的所有设备的高性能化与小型化。

  2.正向电压(VF)等主要电气特性与“0603尺寸”保持同等

  一般来说,二极管的芯片微细化与电气特性成相反关系。ROHM为打破这种相反关系,采用的芯片元件结构与超精密加工技术,不仅正向电压(VF)等主要电气特性与以往产品(0603尺寸)保持同等,而且还可实现超小型化、超轻薄化。

  

  3.芯片的尺寸精度由±20μm大幅提升到±10μm

  

  <03015(0.3mm×0.15mm)尺寸的电阻器>

  RASMID™系列不是单纯追求产品的小型化,而是进行了包括安装技术在内的更加实用的技术开发。不仅尺寸精度取得了±10μm以下的骄人成果,ROHM还就新尺寸03015产品,与贴装机厂家密切合作,提供大量样品进行实机安装评估,实现了“零”不良率。作为世界小※的贴片电阻器,该产品将于2013年10月份开始以月产5000万个的规模投入量产。生产基地为ROHM Apollo Device Co., Ltd.(日本福冈县)。

  另外,为了进一步为设备的小型化做贡献,ROHM还正在推进0201(0.2mm×0.1mm)尺寸产品的开发。

  

  

标签 二极管 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻