• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G发牌在即,利好中国移动

来源:南方都市报
时间:2013-11-07

分享至:
今年9月,工信部相关领导公开表示,“今年年底前将发放 4G 牌照”,让“久旱”的 中国移动 终于盼到“甘霖”。近,笔者从接近工信部人士处获悉,国内4G牌照发放日期已定。该人士未透露具体日期,只表示快将于本月下旬发放。同时也有运营商人士透露,发牌具体时间有多个版本,但几乎板上钉钉的是,先发的只有TD-LTE制式的4G牌照,而目前采用TD-LTE的电信运营商只有中国移动。近,中国移动广州分公司(下称广州移动)已启动大规模4G用户体验,4G网络的快速率能达到100Mb/S,是目前3G网络速率的10倍以上。通过高速的4G网络,手机等移动终端的上网速率将彻底突破瓶颈,甚至超过固网所使用的光纤宽带。

广州移动4G体验全方位展开

早在去年5.17世界电信日期间,广州移动就联合了广州市第三公共汽车公司,将381路公交车线打造成为广东省内首个TD-LTE公众体验项目。通过在381路公交车安装了CPE无线网关设备,可将TD-LTE网络转化为WIFI信号,只需使用带有WIFI功能的智能手机等移动终端,便可畅享4G极速体验。

在此通讯速度下,可以接受高分辨率的电影和电视节目,4G的发展或许成为合并广播和通信的新基础设施中的一个纽带。随着4G的到来,相信全国各大城市的交通工具会快速覆盖4G网络,交通工具中的用户,对于上网冲浪的体验将发生根本变化,在线观看电影成为流行,而下载电视剧到手机的习惯或许会成为过去。

4G网络下,可通过ID应用程序成为个人身份鉴定设备。这使得单兵监控系统基于4G高清视频监控可对未来的社区环境起到更为安全的管控。可将道路车辆图片、视频快速回传至交警局后台,不仅速度快,图片影像更是纤毫毕见,让违法车辆无处遁形,为其快速处理提供了依据和便利,真正实现了便捷执法、有据可依。公共环境的施工现场、交通实时动态景象都可以对政府部门提供十分清晰流畅的图像。

值得一提的是,广州移动的4G高清视频监控也让广州政府和广州企业有了“千里眼”、“顺风耳”。该业务还可广泛用于政府、公安、金融、保险、交通、军队等各行业,在为安全监控保驾护航的同时,还能有效降低沟通成本,提高管理效率。除此之外,旅途中会使用到的炫目三维全景地图、媒体会使用到的采访即拍即传,都会在4G网络下得到更完美的体验。而目前,只有中国移动有4G网络,其中广州又是先起步的城市之一。

4G终端发展紧锣密鼓


4G发牌在即广州移动快速抢跑。早前工信部已批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验。中移动(51.93, -0.39, -0.75%)在广州、深圳等重点城市的4G网络布局已接近3G水平。而中移动已有四款TD-LTE手机获得工信部入网许可,华为、中兴通讯、索尼(16.85, -0.23, -1.35%)、三星各有一款手机入选。

广州移动人士向笔者透露,除上述四款手机外,LG、宇龙、天宇等多家国内外手机厂商都有4G产品在进行测试。目前,中国移动在测的TD-LTE手机类终端超过10款,数据类终端达到50款。

近,笔者用三星款4G手机Note II在广州体验发现,在包括番禺、天河等多地测试,下载速度非常快,浏览在线视频可达到高清效果。此外,Note II作为一款4G旗舰手机的代表,在待机时间上也非常优秀。据技术人员介绍,除了手机厂商设计上的改进外,4G网络对能耗的要求也较低,也显示出广州移动的4G-LTE网络虽然还只处于体验阶段,整体效果也已非常成熟。






















标签 4G 中国移动 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻