• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Q3智能机出货量2.5亿部 大中华区占39%

来源:腾讯科技
时间:2013-11-07

分享至:
市场研究公司Canalys近期发布研究数据显示,2013年第三季度全球智能手机 出货量 为2.5亿部,同比增长44%。Canalys 的研究表明,今年第三季度,三星和苹果仍维持着各自在智能手机出货量方面的地位。Canalys的数据显示,2013年第三季度,三星和苹果智能手机出货 量占全球总出货量的比例分别为34%和15%,分列全球和第二位,华为、联想和LG智能手机出货量也进入了全球前五名。

Canalys的数据显示,今年第三季度,全球大显示屏(5英寸以上)的智能手机出货量也达到了史上水平,达到了5600万部,在全球智能手机总出货量的占比达到22%。Canalys声称,这一势头主要得益于三星的推动。三星公司一直在大显示屏手机领域占据了主导地位。具体而且,在这5600万部大显示屏智能手机中,66%的智能手机显示屏为5英寸,31%的智能手机显示屏在5英寸到6英寸之间,3%的智能手机显示屏为6英寸或更大。
就各平台的战况而言,Android和iOS这两大操作系统在全球智能手机总出货量中的比例环比基本保持稳定,但微软的Windows Phone却将市场份额增加到了4%,这也表明,今年第三季度,搭载Windows Phone系统的智能手机出货量增长了185%,达到920万部以上。
更有意思的是,Windows Phone系统在19个国家和地区的市场上已经成为第二大操作系统,这些市场包括芬兰、越南、泰国、土耳其、意大利和俄罗斯等国在内。具体而言,Windows Phone在荷兰的智能手机操作系统中的比例为39%,在越南的比例为16%,在意大利的比例为15%,在泰国的比例为11%,在土耳其的比例为11%,在俄罗斯的比例为8%。对此,Canalys的分析师杰西卡·科威(Jessica Kwee)在声明中称:“诺基亚的新Lumia手机将有助于支撑Windows Phone系统在假期购物旺季期间的地位,不过微软和诺基亚必须向市场保证,双方之间的这种合作动力必须延续到新年之后,尽管两家公司的并购交易即将完成。”
在今年第三季度,大中华市场(包括中国内地、香港和台湾)的智能手机出货量增幅并没有出意外,仍以64%的增幅位居全球之首,出货量将近1亿部。目前,大中华区智能手机出货量在全球智能手机总出货量的比例约为39%。今年第三季度,拉美地区智能手机出货量增幅达到59%,居大中华地区之后,期间智能手机出货量达到1900万台。








标签 智能机 出货量 Q3 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻