• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

首批4G手机入网许可证发放 4G通信“三问”

来源:ofweek
时间:2013-11-06

分享至:
在中国移动4G手机全国首发仪式上,工作人员在展示一款4G手机。

日前,工信部发放了国内首批4G手机入网许可,来自 中兴通讯 、华为、三星等4部TD—LTE手机获得了首批4G手机入网许可证。加上此前提出推动年内发放4G牌照的消息,4G实现商用、进入普通人生活只是时间的问题。4G和3G必然会共存一段时间,但4G的崛起,毫无疑问将再一次改变人们 移动通信 生活。

4G有多快——

4G手机下载速度超过每秒100M,达到主流3G网络网速的10多倍

视频通话、高清电视、互联网游戏、电影下载等对速度要求很高的服务将不再是困扰用户的难题

4G其实是第四代移动通信技术的简称,但简洁的表达,使它成为新一代移动通信时代的代名词。由于4G标准是面向更高带宽、更低时延、更灵活接入、更高的服务质量保障等设计目标提出的,因此能够更好地满足高速移动互联网时代的用户体验。

和目前的3G移动互联网相比,4G时代网络速度将得到大幅度提升。目前4G手机下载速度超过每秒100M,达到主流3G网络网速的10多倍。

在4G网络环境下,下载一部2GB大小的高清电影,只需要短短几分钟。而且,使用时的用户延时小于0.05秒,大约是3G的1/4。即便在每小时数百公里的高速行驶状态下,4G仍然能顺畅地提供服务。

目前4G主要有中国的TD—LTE和国外的FDD—LTE两种主流标准,以中国移动已经在部分城市规模部署的TD—LTE试验网为例,实测到下行速率已超过每秒100M,接近理论峰值水平;小区平均吞吐率实测一般也在每秒20—30M。

4G时代,视频通话、高清电视、互联网游戏、电影下载等对速度要求很高的服务将不再是困扰用户的难题。手机上网用户数量有望进一步跃升,终从人与人的互联到人与网络的互联,物与网的互联,4G将为我国智慧城市建设提供坚实的基础网络覆盖。

多久用上4G——

明年上半年全国主要城市有望实现4G网络覆盖

消费者花在4G上的费用并不会比3G更多

业内专家介绍说,4G大范围普及取决于牌照的发放、4G网络的部署和完善,以及移动终端的成熟和普及等因素。4G牌照的发放预计年内有望得以落实。同时,中国移动也正在进行规模超过20万个TD—LTE基站的招标采购,覆盖全国300多个城市主要城区,预计将在2014年上半年完成部署,届时全国主要城市都将实现4G网络覆盖。[next]

由于4G技术的先进性,网络承载能力得到成倍提升。4G网络可以在提供更高容量的同时,却并不显着增加运营商的网络建设成本,甚至会比3G初期有所优化,因此预计4G时代运营商资费政策将更加灵活。消费者花在4G上的费用并不会比3G更多。

3G时代,在通信标准上,欧盟主导GSM/WCDMA,美国主导CDMA及其后续演进,中国主导TD—SCDMA,因此也出现了各种不同制式的手机,给消费者造成小小的困扰。4G时代还会这样吗?

针对4G标准是中国主导还是国外标准主导的问题? 移动通信 领域的专家认为,随着技术复杂程度不断提升、全球性互联互通需求日益强烈等,通信技术和产业标准已从过去2G和3G时代由几个代表性的发达国家主导而逐步走向开放、融合,未来很可能出现“同一个世界同一个标准”的局面,而这个标准不太可能由某个单方力量来主导,更多的是以各自专利和知识产权通过互换的形式来保障相应权益。

在4G乃至未来的5G技术和产业标准上,由于重视知识产权方面的投入,中国的通信企业会享有足够的主动权和话语权。目前中兴已积累近5万件全球专利、1.4万件已授权专利,近两年连续蝉联PCT国际专利申请全球。另外,数据显示,自2010年以来,华为贡献了多的4G标准专利,位居全球。

4G手机贵不贵——

外观和硬件配置上来看,4G手机与3G手机的区别不明显

4G手机门槛相对较高,但不等于高价格

仅从外观和硬件配置上来看,4G手机与3G手机的区别并不明显,但接入移动互联网时通过高速4G网络,上网速度时会比3G快数倍。同时4G时代更强调共享和体验,这在各类4G终端包括手机、平板电脑乃至4G电视机上都会有相应体现。

以拿到国内张TD—LTE标准4G手机入网证的中兴U9815手机为例,它能支持包括2G、3G和两种4G标准在内的四种模式,能够实现高速数据和语音同时在线。外观上则延续了其3G时代手机的配置,但处理器更强大,在流畅的操作体验基础上,兼顾了细腻显示效果和“家庭影院”式的娱乐配置,能更好地匹配4G网络高达100M的速度。

由于产业链等客观原因,4G手机的门槛目前仍相对较高,但这并不意味着4G手机就等于高价格。仍以中兴的上述这款4G手机为例,目前已在香港上市,折合人民币价格在3000元以内,从性价比看,这比目前在售的许多3G手机的价格都更亲民。

标签 4G通信 中兴通讯 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻