来源: 南方都市报
时间:2013-11-05
南都记者昨日从接近工信部人士处获悉,国内 4G 牌照发放日期已定。该人士未透露具体日期,只表示快将于本月下旬发放。也有运营商人士向南都记者透露,目前发牌具体时间有多个版本,说得比较多的是12月18日正式发牌。三家都会率先发放T D -LT E牌照,但事实上对 中国移动 意义。中国联通(15.75, 0.19, 1.22%)和中国电信(52.97, 1.04, 2.00%)仍会将主要精力投放在国际主流标准F D D -LT E的建设上,获得T D -LT E牌照不过是“重在参与”。但FD D -LT E牌照的发放未有时间表。
受累于T D -S C D MA薄弱产业链,中国移动在3G时代步履艰难,高端用户被联通、电信频频挖角,中移动(52.32, 0.16, 0.31%)寄望靠4G打个翻身仗。其他两大运营商则吐槽称,目前联通、电信的3G网络基本可以满足用户需求,上4G是变相为移动所“绑架”。
中移动抢跑
今年9月,工信部部长苗圩公开表示,“今年年底前将发放4G牌照”,让“久旱”的中国移动终于盼到“甘霖”。而有消息人士透露,工信部确已敲定“吉日”,向三大运营商发放T D-LT E牌照。
目前,4G手机下载速度超过每秒100M。达到主流3G网络速度的10多倍。高清电视、互联网游戏、电影下载、视频通话等数据业务在4G时代轻松可以达成———下载一部2G大小的电影,只需不到5分钟左右时间。
中移动在4G方面快速抢跑。早前工信部已批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展T D -LT E扩大规模试验。中移动在广州、深圳等重点城市的4G网络布局已接近3G水平。而中移动已有四款T D-LT E手机获得工信部入网许可,华为、中兴通讯、索尼(17.08, 0.33, 1.97%)、三星各有一款手机入选。
中移动人士向南都记者透露,除上述四款手机外,LG、宇龙、天宇等多家国内外手机厂商都有4G产品在进行测试。目前,中国移动在测的T D -LT E手机类终端超过10款,数据类终端达到50款。
南都记者在广州体验发现,目前T D -LT E下载速度超80M bps,达到3G网络的10倍左右,下载一部2G大小的电影只需几分钟。记者点开多个高清视频网站,均清晰流畅,即点即看。
上周六起,中国移动更悄然在广州十家营业厅推出iPhone5S/5C免费升级使用中国移动3G /4G网络服务。港版iPhone5S/5C可在破解后用上中国移动T D -LT E4G网络。
联通、电信的尴尬
和中移动钟爱4G迥异,电信和联通有点尴尬。
中国电信显然不太愉快。由于T D-LT E是三大运营商为扶持自主标准的“必选项”,因此中国电信4G将采用T D -LT E和FD D -LT E混合组网方式。这意味着电信的4G手机必须支持5模(T D -LT E、FD D -LT E、C D M A、W C D M A、G SM制式),才能实现互联互通。“有人测算过,在目前技术条件下,中国电信4G手机要这么厚。”电信人士比划说,至少有现在两三个iPhone5S那么厚。目前这种芯片也只有高通(69.57, -0.33, -0.47%)一家可以生产。
中国联通也需要采用T D-LT E和FDD-LT E混合组网方式。中国联通上月开始规划4G招标,预计规模约5.2万个基站。其中T D-LT E基站1万个,FDD-LT E基站3.4万个,FDD-LT E室内站8000个。
有工程师透露,将现有的联通3G基站升级为FDD制式的4G基站,每个基站的工作量很少,只需要在基站上增加主板,再调试一下射频天线以及配套软件就可以了,无需大规模另建新网,可以迅速商用见效。
有电信人士认为,中移动4G初期,网络不稳定、终端数量少,“噱头大于实质”。广东联通副总经理周立松则表示,在欧洲,速度达42M的H SPA +已经算是4G网络了。而广东联通目前全省21个地市的3G网速全部升级至42M。
但手持重金的中移动在4G开局即表现出的破釜沉舟之势,也让对手不得不正视———广东移动宣布,从即日起到今年底,中国移动将向广深全民开放4G免费体验,每月流量高达15G。有同城运营商“小伙伴”说,“4G大家都要靠流量赚钱,移动现在搞流量大赠送,我们也很被动。”
大规模商用要3年后?
“说实话,除了移动,大家还不想那么快到4G。”有运营商人士李华(化名)向南都记者吐槽称,国内3G发牌4年,运营商前期大规模的投资还没有收回,现在又要展开新一轮大规模建网,压力不小。如中国电信,2013年的4G投资在50亿左右,2014年则高达数百亿(0.002, 0.00, 0.00%)。
李华透露,他去韩国考察看到,SK电讯投入了数千亿建设4G网络,A RPU值(每用户平均收入)不过比3G时多了10元人民币左右。“如果说2G向3G演进是革命性的变化,带来了数据业务的大增长,功能机向智能机全面转换;3G向4G并不是革命性的变化,只是传输的速率更快。”
T M T行业资深分析师曾韬指出,4G以中国移动为主导,中国电信、中国联通积极性并不是很高。如果4G大规模商用以占比20%为标准的话,至少也会到发牌以后的3-4年。
4G会否带来通信市场的格局变化?在曾韬看来,中国移动的优势在于资金充足、起步早、准备充分以及政府支持,中国电信、中国联通则拥有更好的生态系统,政府既要扶持T D-LT E,也要让中国电信和中国联通实力有所增强,“中国移动可能会继续一家独大,但与电信、联通的差距会有所缩小。”
而有其他运营商人士认为,假设只给中国移动发放T D-LT E牌照,未来三家将三分天下。
电子信息、通讯板块闻风而动
春江水暖鸭先知,4G发牌临近,通信类股蠢蠢欲动。
昨日上证指数与前一交易日持平,但电子信息和通讯行业两大板块表现优良。东方财富网数据显示,电子信息板块整体涨幅1.25%,列各板块涨幅第5位,通讯行业板块涨1 .1%,列第7位。其中中兴通讯(000063)涨3.29%,亨通光电(600487)涨3.28%,大唐电信(600198)涨2.01%。
有通讯行业研究员表示,受益于4G,设备制造商包括无线、光通信、网络优化以及SP增值服务设备商将相继受益。
细分来看,首先受益的是无线设备商,包括中兴通讯、华为等。而以大富科技、武汉凡谷为代表的无线发射配套设备提供商也将受益;其次受益的是光通信设备商如亨通光电、中天科技等;后受益的是网络优化以及SP增值服务厂商。如三维通信、世纪鼎利、富春通信、北纬通信、拓维信息等。这些厂商的网络优化服务的需求将随着随基站数量、用户数量、流量增长而增长。
4G倒计时
10月18日 工信部明确表示首发TD制式牌照,目前工信部还在组织运营商、专家就4G频谱划分进行协商。
9月4日 工信部发放国内首批4G手机入网许可,中兴通讯、华为、三星、索尼等四部 TD-LTE 手机获得首张“通行证”。
9月 工信部部长苗圩公开表示,“今年年底前将发放4G牌照”。
8月22日 中国移动TD-LTE招标结果出炉,华为、中兴、爱立信(11.99, 0.08, 0.63%)、上海贝尔、大唐等设备商分享200亿4G蛋糕。
他山之石
南都记者“踩点”日本4G
南都记者日前赴日本考察4G发展情况。日本是目前全球部署4G快的国家之一,其4G网络正式运营已有3年。日本运营商N TTDoCoM o在2010年12月正式推出品牌为“Xi”的4G-LTE服务,并在一年内就突破了100万用户大关,去年底其4G用户达到1157万。到今年年中,N TTDoCoM o推出了30多款4G智能手机。
日本第三大运营商软银(SoftBank)于2012年2月在东京、名古屋、大阪等城市正式推出TD -LTE商用业务。软银的4G网络由爱立信承建。
日本的4G网络费用只比3G稍高。如软银4G网络,每月套餐为3980日元(约合人民币240元),不限流量和日本国内语音通话时长。南都记者租用了N TTDoCoM o的4GM iFi服务(便携式宽带无线应用),下行速率为75M bps,上行为25M bps,6天无限量上网的费用为5300日币(约合人民币327元)。日本4G目前也没有出现“杀手级”应用,主要以高清视频、在线翻译和生活信息助手(类似日语的Siri)以及及时通讯工具为主。日本的中文导游也装有微信,并主要用微信和团队联系。该导游称,他的手机打中国电话费用很高,大约在30元人民币/分钟左右。