来源:EEWORLD
时间:2013-11-05
德国慕尼黑/纽比贝格——2013年10月—的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司( Lantiq )以及接入及传输系统领域通信解决方案尖端技术供应商瑞士凯迈通讯集团(KEYMILE)日前宣布:向一家重要的电信运营商批量交付采用系统级 矢量化串扰消除 (system level vectoring)技术的VDSL线卡。
这批VDSL线卡中的大部分已经部署在现场,预计将于2013年年底前向消费者提供基于矢量化串扰消除的宽带服务。Lantiq/KEYMILE联合开发的192通道矢量化串扰消除解决方案是全球个现场部署的系统级矢量化串扰消除解决方案,它以一种成熟的、高性价比和高功效的系统级芯片(SoC)/ASSP方式实现——使Lantiq成为了当今VDSL矢量化串扰消除SoC方面的佼佼者。
系统级VDSL矢量化串扰消除对于服务提供商以极高性价比的方式有效地扩展铜线网络的宽带性能至关重要。
评论
KEYMILE首席执行官Bjeorn Claassen表示:“我们合作开发的矢量化串扰消除解决方案是Lantiq和KEYMILE之间正在进行的强大而富有价值合作的一个经典范例。通过这种密切合作,我们能够为我们的客户提供一种可直接上市(market-ready)并市场的矢量化串扰消除产品,而这在矢量化串扰消除标准正式批准后仅一年半之内就得以实现。我们非常珍惜Lantiq这样一个可靠而灵活的合作伙伴。Lantiq的解决方案在我们顶尖的矢量化串扰消除产品中发挥着至关重要的作用。”
Lantiq的首席执行官Dan Artusi表示:“Lantiq拥有极为丰富的VDSL局端与客户端(CPE)产品,正在迅速地获得市场份额。包括矢量化串扰消除和线路绑定的VDSL在全球正成为面向超高速互联网的关键技术。通过交付个用于大规模部署的现场部署系统级矢量化串扰消除系统解决方案,我们加强了我们在VDSL方面的领导地位,并使数百万客户可以连接到超高速互联网服务。”
亮点
经过验证的互操作性、192个通道的全面系统级矢量化串扰消除,基于Lantiq针对局端设备的VINAX™ IVE1000芯片组
运营商可以为三网合一宽带服务提供一流的质量,包括多个高清质量电视、互联网和语音服务数据流
通过有效地在系统层级上消除串扰,服务供应商能够实现两倍以上的数据传输速率,达到200 Mbps的总聚合上行和下行数据传输速率
供货
基于Lantiq的VINAXRLINK "ht的KEYMILE系统已经量产供货。