• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Nordic对ANDROID为蓝牙低功耗提供原生支持表示欢迎

来源:EEWORLD
时间:2013-11-04

分享至:

超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) 今日宣布,支持谷歌在其为移动设备所使用 Android 操作系统 (OS) 中提供对于蓝牙® 低功耗的支持。

版本的 Android 4.3 “果冻豆” (Jelly Bean) 系统包括通用属性配置文件 (GATT) 级别的支持,预示着将出现各种使用 蓝牙低功耗 的兼容产品,其中包括:血糖监测仪、无线桌面及智能遥控设备等。

迄今为止,由于缺乏官方支持及开源的应用程序接口 (API),导致蓝牙低功耗的实施情况参差不齐。随着 Android 版本的推出,致力于蓝牙低功耗设计的产品开发人员现在可为市面上 90% 的智能手机和平板电脑提供产品开发服务。此外,由于 Android 软件已嵌入到众多商业电视设备中,因此,这种发展对于智能电视远程遥控的意义也十分重大。

发布的“果冻豆” (Jelly Bean) 版本包括 Android 蓝牙低功耗软件开发套件 (SDK),以及为应用程序提供全面 GATT 支持的应用程序接口 (API)。目前,移动设备仅支持 GATT 服务器,而移动设备则可充当客户端或服务器。开发人员现在可使用 SDK 中的可用 GATT 级别服务,按照蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 规范来创建配置文件。

Nordic 是蓝牙低功耗解决方案领域的供应商,竭诚为从事 Android 设备蓝牙低功耗技术研发工作的开发人员提供全力支持。这种支持将扩展到提供案例应用程序的 nRFutility,开发人员可用其来测试产品,并将其作为设计自定义应用程序的框架。此外,支持还将扩展到 Nordic 现有的一系列开发工具和参考设计中,帮助开发人员在迅速扩张的市场中,尽快抢占先机。

Nordic Semiconductor 的销售与营销总监 Geir Langeland 评论说:“这对蓝牙低功耗来说意义十分重大。Android 和 iOS 是绝大多数智能手机和平板电脑平台所使用的系统,Android 社区会对这种针对蓝牙低功耗的通用 API充满兴趣,正如其在iOS 平台中所验证的,我们也将看到基于Android 平台的蓝牙低功耗产品开发会变得更简单和普及。”

Langeland 总结道:“我们 nRF51 系列器件一经推出后,使用其进行研发的项目数量大为增长,而 Android 正式进入蓝牙低功耗领域将只会进一步加强这种趋势。”

自 2006 年成为诺基亚 Wibree 联盟(该联盟于 2007 年 6 月并入蓝牙技术联盟)的成员以来,Nordic 一直走在技术发展的前沿,成为了定义蓝牙低功耗规范(参见下方“关于蓝牙低功耗”部分)的集团公司之一。Nordic 在其所开创的领域中提供了连续几代可互操作的超低功耗 (ULP) 无线连接专属解决方案,这些解决方案在同类产品中位于地位,公司也因此积累了数十年的专业知识与技能。

这种深厚积淀已经在Nordic 近发布的nRF51 系列系统级芯片 (SoC) 得到体现,其中包括屡获殊荣的 nRF51822 蓝牙低功耗器件。(参见下方“关于 nRF51822”部分) nRF51 系列在功耗和性能两方面,为超低功耗 (ULP) 无线行业带来了前沿技术。它还带来了一个基于 Nordic SDK 的开发平台,该平台不仅易于使用且功能多样。此外,nRF51 系列还实现了协议堆栈和应用程序代码之间强大的独特分离。

标签 Nordic ANDROID 蓝牙低功耗 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻