来源:EEWORLD
时间:2013-11-04
上海,2013年11月4日——日前,全球无线通信与广播基础设施领域专家 安弗施 无线射频系统公司(RFS)宣布,将为中国 摩天大楼 ——上海中心大厦提供高性能室内覆盖解决方案,助其在电梯内实现无线信号的完美覆盖。
在建的上海中心大厦是中国的大楼,也是全球第二大高楼,仅次于迪拜的哈里发塔。它坐落于浦东金融区,这是上海活力的区域之一。一旦落成,这座新大厦将提供多达380,000平米的办公空间,可满足数百家企业的办公和活动需求。
利用RFS市场的RADIAFLEX®泄漏电缆,该大厦127层高的电梯通道内将实现无线全覆盖。当人们在乘坐上海中心大厦632米高的电梯时,仍然能够与家人、朋友与同事保持良好的通信连接。
“研究表明,70%以上的无线语音与数据通信发生在室内,”RFS亚洲区无线室内覆盖产品部总监聂鑫表示。“因此,对于摩天大楼里的商业用户来讲,能够在快速电梯运行中不间断的使用通信服务是非常重要的。电梯通道内的网络覆盖也是这座大楼基础设施中非常关键的一部分,该解决方案还包括RFS的射频电缆以及相关的配件与连接器。”
RFS RADIAFLEX泄漏电缆是的“泄漏馈线”电缆解决方案,能够通过泄漏电缆外导体上的小孔向外辐射无线信号,提供波状室内无线电磁波覆盖。这样,网络运营商便能够为封闭区域,如隧道、矿井与大型建筑实体等,提供可扩展的、实用性较强的宽带无线服务。
在泄漏电缆设计方面,RADIAFLEX泄漏电缆采用了RFS高阶模抑制专利技术。通过这种独特的设计,RFS可以为目前以及未来包括LTE频率在内的30 MHz~2700 MHz频率范围室内商用与专用无线服务提供传输与覆盖支持,以大幅节约成本。此外,该产品还具备支持多制式宽带通信的能力,电缆可在同一覆盖系统里的不同频段上运行,从而支持多家运营商与多种标准。
RADIAFLEX泄漏电缆还提供出色的低烟与高阻燃性能,是室内应用的理想选择。这些独特的产品性能也成为上海中心大厦电梯通道通信网络考量泄漏电缆解决方案能力,并终选择了RFS产品的重要因素之一。
“一旦建成,由RFS解决方案支持的电梯通道网络将全面支持中国三大运营商的通信服务,”聂鑫表示,“选择RFS解决方案,有助于我们的客户提供一张总体拥有成本较低的网络,并确保所有用户均能够在这座摩天大楼的电梯里继续享受高质量、无间断、高可靠性的商用
无线宽带
接入。”