腾讯科技 林靖东 11月1日编译
谷歌(微博)的下一代Android系统即Android KitKat很快就要发布了。虽然谷歌高管没有宣布具体的发布日期,但据一直关注该产品的业内人士称,KitKat面世的日子不远了。
据说款搭载Android KitKat系统的产品将会是Nexus 5智能手机,目前已经有一些媒体发布了疑似Nexus 5的屏幕截图。这款系统到底有哪些新功能呢?或许我们可以从谷歌提供给Android设备厂商的一份保密文件中看出些端倪。以下就是那份保密文件中提到的内容:
单一版本的Android统领一切?
谷歌一直在努力解决Android系统在与苹果竞争时存在的一个的问题,即碎片化的问题。据统计,目前运行版Android系统即Jelly Bean系统的Android设备所占的比例还不到一半。相比之下,接近三分之二的苹果设备已经用上了版的iOS软件。
Android碎片化问题令Android应用开发商们非常头疼,因为那会让他们很难将自己的服务推广到所有的Android设备上。早期版本的Android系统相对更适用于内存较大的高端设备,因此,低端手机厂商有时只能使用旧版本的Android。
那份关于KitKat的机密文件清楚地写道,除了三星Galaxy系列和HTC的某些高端智能手机之外,谷歌希望它的新软件也能在低端手机上运行。
文件显示,KitKat可以优化每一个重要组件的内存使用,并且提供了许多工具来帮助开发商为每一款入门级手机开发对内存需求较低的应用程序。
谷歌一直在想办法让版Android系统兼容低端智能手机,因为在中国和印度等新兴市场,低端智能手机的需求非常大,市场前景也很广阔。据知情人士称,这次谷歌在与低内存设备厂商合作时表现得更加积极主动。
但是目前还不清楚它的这些努力能否奏效。在很多国家,无线运营商们在为现有Android设备提供软件升级方面做得并不好。
自豪地戴着它
KitKat系统同时还表明谷歌在为可穿戴计算设备的兴起而做准备。据那份文件称,KitKat将支持三种类型的感应器:磁力计、步测器和计步器。
这些功能可能会出现在谷歌生产的Android智能手表中,也可能被应用于谷歌眼镜和其他合作伙伴开发的新产品中。追踪用户健康状况的Android智能手机应用程序将从中获益不小,因为越来越多的厂商开始将动作感应器添加到它们的产品中。
支持这些感应器对Android还有另一个好处:这将有助于它绘制更多室内地图,比如商场和机场内的地图。在室内环境中,GPS和WiFi感应器通常并不能很准确地标记出用户所在的位置。它还有助于改善用户使用谷歌地图服务时的指向功能。
为近场通讯提供助力
利用KitKat,开发商就可以开发出让手机模仿购物卡、积分卡、会员卡和乘车卡等各种实体卡的新服务。但是目前还不清楚这一变化是否会激发该应用领域的快速发展。
谷歌一直是近场通讯技术的强力支持者。这种技术可以让人们利用手机来完成支付,但它尚未得到应用开发商们的普遍支持,苹果iPhone也还没有采用这项技术。
专门开发基于近场通讯技术的应用软件的开发商Creating Revolutions的首席执行官艾因那尔罗森伯格(Einar Rosenberg)称,在Android平台上,近场通讯技术未能得到普及发展的部分原因是开发商们在尚未获得无线运营商许可的情况下无法开发出能够模仿实体卡功能的应用软件。那是因为运营商们控制着手机中的一个名为“保密元件”的组件,里面保存着卡片持有人的个人资料。
据KitKat的宣传资料称,开发商们以后不用将用户的个人资料保存在保密元件之中,也能开发出模仿实体卡的功能。
罗森伯格称,关于该功能的问题是,如何将用户的个人资料妥善地保存下来,同时又不能被黑客篡改或窃取。
控制电视
谷歌希望Android设备也能具备遥控器的功能。在下一代Android平台上,开发商们就能开发出能够控制电视的应用程序。
三星和HTC的某些设备已经配备了内置红外线发射器,而且它们都委托一家名为Peel的公司开发一款能够控制电视的应用程序。更重要的是,KitKat可以为开发商们提供一项重要的帮助,让他们不用为不同的硬件厂商编写不同的应用程序,因为以后应用程序会有一种标准的模式,来激活红外线发射器。
蓝牙增强
谷歌希望Android应用程序可以与各种蓝牙设备互动。那些设备包括游戏机控制器、键盘和车载娱乐系统等。KitKat系统将支持Bluetooth HID over GATT和Bluetooth Message Access Profile,从而让Android系统能够适用于更多的设备。
关于KitKat的新功能还有很多,但是由于许多功能太偏技术,因此就不在这里赘述了。