• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通MSM8228跑分曝光 完虐MT6589T

来源:mydrivers
时间:2013-11-01

分享至:
MT6589这款处理器对智能机的意义不言而喻,如果没有这款处理器,那么现在千元以下的四核Android机型可能会消失90%以上。
随后联发科又推出了 MT6589T 处理器,其CPU频率提升到1.5GHz,其GPU(PowerVR SGX544)频率提升到了357MHz,性能相对MT6589来说有了小幅增加,代表机型就是799元的红米手机。
作为ARM处理器领域的巨头,高通在基本垄断高端旗舰机型市场的同时自然不乐意看着联发科在低端市场上作威作福,因此高通需要一款产品来直接对战MT6589或者MT6589T,这款产品就是高通即将发布的 MSM8228 。
目前已知的信息显示MSM8228采用四核心Cortex-A7架构设计,主频为1.4GHz,28nm工艺制造,高通宣称其相比其它四核A7处理器来说能够省电30%。MSM8228搭载的GPU型号为Adreno 305,频率为450MHz,在此前的MSM8930上我们已经见过这款GPU,其支持1080p屏幕额1300万像素摄像头,相比Adreno 220来说性能可提升50%。
从曝光的测试成绩来看MSM8228搭配1GB内存和1080p屏幕之后安兔兔总成绩能够达到18256分,比同等配置的MT6589T产品要略高一些。
当然性能强悍并不代表着MSM8228就一定能够成功,关键还要做到低价,毕竟目前智能手机的低价大战已经到了白热化的程度,尤其是对这种低端机型来说,如果高通真的能够狠心杀入千元以下市场,那么MSM8228必然会大放异彩。
基带方面,MSM8228隶属于骁龙400系列,理论上支持TD-SCDMA、DC-HSPA+以及4G LTE,当然双卡双待也不在话下。









标签 MSM8228 MT6589T 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻