虚拟触控萤幕将革新穿戴式装置技术。工业技术研究院发布一款新的头戴式显示器设备(Head-mounted Display)--i Air Touch Glass,该设备运用的i-Air Touch技术能追踪使用者的指尖轨迹,而三维(3D)虚拟萤幕则可随着轨迹并与之互动,进一步打造与凌空触控(Air Touch)互动性更高的智慧型眼镜(Smart Glass)或其他头戴式显示器。
工研院电子与光电研究所副所长刁国栋表示,i-Air Touch技术能为使用者提供键盘、滑鼠、触控板等实体操作设备以外的新选择,亦为穿戴式装置及行动装置创造了新的操作介面;该技术除适用于现在蔚为风潮的消费性穿戴式装置外,亦适用于一般工业运用或是医疗运用,如内视镜(Endoscopic)手术等。
i-Air Touch Glass不像Google Glass一样须仰赖语音控制,而是提供使用者虚拟触控操作介面,因此刁国栋指出这将比语音控制方式更具安全性。据了解,使用者戴上该款智慧型眼镜后,其独有的i-Air Touch技术可将平板电脑(Tablet)或笔记型电脑等行动装置的萤幕投影至使用者视线前方约30公分(12英寸)处,而投影出的虚拟3D萤幕即支援虚拟触控操作,使用者可透过触控方式于此虚拟萤幕上收发信件、拨打电话、浏览网页或图片等,而且在虚拟萤幕上执行的指令也会同步回传至行动装置中。
事实上,i-Air Touch技术还须仰赖工研院研发的DDDR(Defined Distance with Defined Range)相机。DDDR相机位于眼镜上方,其分别运用相位编码(Phase-coded)及色彩编码(Color-based)镜头来追踪指尖距离及位置;当DDDR相机侦测到指尖在眼镜前方11~12.5英寸的距离时,i-Air Touch技术才能发挥作用,而当指尖一离开此范围,虚拟萤幕就会自动关闭以节省电力。
此外,该装置的透明显示镜片(See-through Eyeglasses)还可决定要将资料、图片等画面显示于一个或两个镜片上。据了解,i-Air Touch技术的三种关键技术/元件--i-Air Touch互动软体、DDDR相机及透明显示镜片可各自整合至其他的穿戴式装置;而i-Air Touch技术现在亦已开放授权予原始设备制造商(OEM)。
不过,以穿戴式装置而言,i-Air Touch Glass仍稍嫌笨重,因此工研院目前正致力于缩小DDDR的相机模组以符合穿戴式装置外型轻巧的需求。另一方面,Google已于28日宣布启动新一波的用户推荐计划,Google将推出新一代的Google Glass并供现有用户免费更换,且现有用户多可邀请三位朋友购买;据传,Google Glass有可能在近几个月正式上市。