• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

年底新机潮:高通800+2K显示屏 大爆发

来源:集微网
时间:2013-11-01

分享至:
   
接近年底,国内手机厂商再次集体爆发,各种强机频现,新一代“神机”将花落谁家?
1、vivo Xplay3S:2K高清屏+Hi-Fi发烧
以2560*1440分辨率,全球首款2K高清屏为卖点,掀起了了vivo旗舰Xplay3S的波预热。延续vivo一贯的Hi-Fi极致影音路线,又在网上发起了音频芯片方案的投票,并给出了6套备选方案。有猜测,vivo终可能给出双音频方案供用户选择。神一样的配置也引来了质疑,那就是电池的续航能力,这方面vivo将有怎样的优化或解决方案,估计只能耐心等待正式发布的那一刻了!

2、金立ELIFE E7:首家采用夏普高清屏幕igzo+国内款高通800
ELIFE是金立针对年轻时尚族群开辟的系列,目前已推出的产品有E3、E5、E6和E6mini,据悉,11月金立将推出该系列的款ELIFE E7。E7的配置中,早确认的是处理器,即高通骁龙800配版8974AB,并将可能是搭载该平台,早上市售卖的国内品牌手机。此外,金立总裁卢伟冰在微博中透露,E7很可能配备2K分辨率的显示屏,或成为家采用夏普IGZO技术的厂商。其他配置目前尚无消息,不过E7的售价可能锁定在3299元。

3、nubia Z7:6.3寸+高通骁龙/联发科八核?
在各款新机中,nubia Z7算是神秘的了,正值nubia品牌一周年,总经理倪飞先是在微博上放了一张谍照(不解释),又在回应粉丝时暗示,新机研发正在火热进行中(收尾?调试?)。汇总各种说法,Z7的屏幕尺寸应该落在6.3寸左右(新一代遮脸神器),分辨率也达2K级别,4G RAM+128G ROM,1600万主摄像头。处理器方面有两种说法,高通骁龙800或八核处理器(三星?联发科?)。总之,又是一款“牛逼”强机。

4、TCL新机:联发科八核+2000元
联发科即将于11月20日在深圳正式发布八核处理器MT6592,谁将成为款“真八核”手机,一直以来传闻不断,卓普、ThL、优美…都曾被提及,目前已确认,款搭载MT6592的手机品牌是——TCL,从官方宣传图看,该机采用窄边框设计,机身边框为金属材质,其他配置为:5寸以上1080P全高清屏,2G RAM,1300万像素主摄像头,运行Android 4.2。据悉,这款手机的售价在2000元左右。


除了以上新机,明年初华为将发布Ascend Mate 2及P6S,搭载的海思K3V2 Pro采用28nm工艺,性能比k3v2提升50-80%,综合功耗降低50%。但更多人期待的是海思K3V3八核处理器的面市。

OPPO Find 5之后,在大家都以为Find 7就要来了,没想到OPPO率先推出的是N1,尽管如此,Find 7的消息一直没断过,传闻是“MEMS光场摄像头”,MEMS多重聚焦摄像头,是由DigitalOptics公司开发,具备先拍照后对焦的功能,其首批量产订单落在了OPPO手里,因此业内普遍猜测,该摄像头有可能率先配备在Find 7上。


标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻