• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

你的汽车能“自付”停车费吗?有High Mobility和iPhone就行!

来源:互联网
时间:2013-11-01

分享至:

    将High Mobility的硬件安装在汽车里,司机就能把车停到一个停车场计费器旁,然后离开。汽车会使用司机的智能手机和商家安装的High Mobility硬件来支付停车费。

    High Mobility解释称,目前汽车的车载资讯系统和智能手机整合一团糟。每一家车企制造商都基于长期的开发周期有一套不同的解决方案。汽车制造商当前的产品开发周期为5-7年,因此大多数汽车中的技术都过时了,而汽车却是全新的。当汽车进入二手车市场时,里面的技术都可以进垃圾堆了。High Mobility的解决方案可以在汽车中加入先进的连接性,尽管它仍然只是权宜之计。

    High Mobility是一款小型连接设备,在商家处或在工厂中安装。它具备了蓝牙4.0驱动的功能。High Mobility专注于使用iBeacon进行支付,宣称在安装后,汽车可以在50米内直接支付停车费或燃料费。High Mobility没有选择使用汽车的信息娱乐屏来互动,而是使用智能手机。这让司机免于在汽车内存储支付信息,而是使用已经非常熟悉的设备。

    iBeacon 早推出是在今年的苹果 WWDC 大会上。作为 iOS 7 的一部分,它吸引人的一点是,通过使用低功耗蓝牙技术创建一个信号区域,为诸如室内地图等新兴应用提供了发展平台,被认为是有希望成为无线支付方式的技术之一。

    从汽车制造商的角度来看,High Mobility不仅可以让它们在目前的车型中提供先进的智能手机整合,也能让他们再显得有点沉闷的汽车中加入更多卖点,变得更具竞争力,动作更快。

    High Mobility的团队成员来自捷豹、沃尔沃、Land Rover、菲亚特和Koensigsegg。这家年轻的公司参加过Startup Bootcamp Berlin,获得了15000美元的投资,并在设计比赛中获得了7000美元奖金。现在,这家初创公司目前正在巩固与奔驰的合作,也在寻求其他合作。High Mobility的设备已经可以在几乎所有车辆上使用。

    现实讲,High Mobility为汽车制造商们解决了一个大问题。在安装后,汽车可以提供很先进的功能。该系统具备控制车锁、天气系统甚至在智能手机上预设车内环境的能力。不过虽然这些功能现在看起来很先进,但它们也有过时的时候。High Mobility的设备可升级,该公司或汽车制造商都可以进行升级。当然,有一天High Mobility也会过时。不过在此之前,High Mobility的设备仍然是在汽车中增加移动支付和整合智能手机的一个不错的方法。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻