五花八门的手机软件在丰富人们生活的同时,其频繁的更新与升级也给用户带来了极大困扰。北京商报记者通过采访调查发现,软件更新的背后是厂商利用更新升级谋求增加其在应用市场的活跃度及排名前列。
用户遭升级“绑架”
消耗大量手机流量
如今,“刚升级了新版本,怎么又提示升级”?已成为许多手机用户经常性的疑问。一位大学生告诉北京商报记者,他下载的一款拍照美颜软件在两周时间里前后更新了三次,虽然如此频繁更新,但却并未给用户带来任何显性的功能新体验。
无独有偶,另一位白领上班族表示,频繁更新的软件已使他有些“强迫症”了。“每次看到手机应用商店出现的数字角标,提示有几款软件需要升级至新版本,就会进行全部更新。”然而,结果却往往是耗费了大量的手机流量。
对此,移动安全厂商网秦移动的一位技术人员解释称:“每部智能手机中都至少装了十款软件,除了视频类、导航类等个别软件外,软件使用过程中耗费量并不大,其实真正消耗大的过程是下载与更新。这在WiFi环境下自然不要紧,但在2G/3G网络中则将给用户带来一定的经济损失。”
一般来说,用户普遍有着“新版本更好”的心理,但频繁更新后的软件也是表现参差不齐,甚至更新后出现启动缓慢、死机等现象。例如,北京商报记者在试用一款名为《密室逃脱》的手机游戏软件时,一周之内更新了两次,而将其升级至新版本后,刚打开软件却出现手机死机,终只能强制关机并卸载此软件。
不难看出,用户正遭遇手机软件频繁更新的“绑架”,除了版本的重大功能升级,一些小修小补不仅没有使用户获得新的体验,反而带来了一系列的麻烦与问题。
厂商有意为之
谋求保持活跃度
应用软件频繁更新的背后,其实是软件提供商的有意而为,其主要的目的是保持软件在应用市场的活跃度,获得更好的曝光率。
有观察人士指出,不同于PC端,手机端的应用软件市场竞争更为激烈。而对软件提供商来说,应用市场中的排名起着举足轻重的推广作用。软件频繁更新,能够保持软件的鲜活度,刺激用户下载次数的激增,从而使软件本身在各大应用平台上能够被放置一个更好的推荐位置,这样能更多地吸引新增用户下载。正基于此,软件商即使在软件无太大必要更新时也会有意发布新版本,版本的序列号越来越长,但却为用户带来了负担。
另一方面,应用市场的审核机制也为软件的频繁更新创造了条件。更新版本的审核远没有首次发布应用软件时那么严格,一般很快就可通过,这成为软件商出现软件迭代频繁的一个重要原因。
市场竞争的激烈要求开发者快速开发出一款应用软件,这样就造成应用软件自身在推出之时就不尽完善,这在安卓市场表现得尤其明显,很多软件没做好准备就仓促推出,后续厂商不得不持续进行改善更新与升级。
软件慎重更新
小修小补无必要
人们的日常生活已经越来越离不开手机和应用软件,在移动互联网纵深发展的过程中,应用软件为跟上市场的节奏进行更新升级也是正常的。不过,用户在进行软件更新的同时,要保持慎重态度,选择性地进行更新。
频繁更新软件,不仅在一定程度上影响用户的使用体验,而且也会增加手机感染病毒木马的几率。尤其是安卓手机病毒日益增长,而软件更新包成为病毒扩散的重要来源。对于那些更新周期过短的软件,消费者尤其要保持警惕,勿掉入软件商的陷阱中。
对此,腾讯(428.6, 10.20, 2.44%, 实时行情)移动安全实验室建议,一些工具类的软件,如手电筒等,如在基本能够满足用户日常需求的情况下,同时新版本并无添加重要功能,这样用户可选择不更新软件。
此外,软件应用中新版本如较前一版本进行了较大功能性的革新,用户不妨选择尝试更新,如前不久推出的微信5.0添加了支付功能、街景扫描等新功能。建议消费者尽量选择在WiFi环境下进行更新升级,以避免自身手机流量的消耗。