• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛威发布原边反馈LED恒流驱动系列芯片

来源:华强电子网
时间:2011-08-26

分享至:

赛威科技(SiFirst Technology)继在离线式(AC/DC) 中小功率LED照明领域推出SFL668和SFL669之后,近期又推出两款新的驱动IC。他们分别是SFL678和SFL688。这两款新的IC使用了原边反馈(PSR)控制架构,因此可省去传统反激式设计中常用的光耦和众多辅助元件,大大降低系统成本。同时这两款新的IC进行了诸多新的功能设计和优化,使之非常适合高端LED照明领域应用。

 

SFL678有称为温度折返(Thermal Foldback)的温度管理控制功能,能大大延长LED灯珠的寿命,确保LED照明灯杯、LED灯管保修期内正常操作。其独特的非线性温度折返技术,能够有效的监控LED系统温度,在温度折返点,降低LED电流,LED的亮度也随之下降,直到系统温度降到安全的范围。为了满足高端客户的高调光比需求,SFL678还采用了专利的扩展同步调光技术,支持模拟/数字/TRIAC调光,调光比高达1000:1。


SF688是一款超高恒流精度的LED恒流驱动器。该芯片采用了专利的恒流控制与修正技术,结合内置的系统恒流点温度补偿功能,可以实现批量量产3%的恒流精度,达到业内模拟水平。PSR恒流系统的恒流误差主要来源于:(1) 芯片恒流控制比较器参考电压的误差。(2) 变压器耦合及电阻精度误差. (3)系统温度特性导致的误差. (4) PSR控制算法非理想实现导致的误差.SFL668严格控制恒流比较器的参考电压,确保误差小于+/1%; IC内部对系统温度特性进行了补偿;控制算法自动补偿线电压输入变化和变压器电感的误差;并且恒流控制算法采用了专利的恒流控制与修正技术,补偿了原来PSR算法的非理想特性。


此外,SFL678/SFL678具有非常宽的VDD工作范围,可以从10V到30V,从而使得LED系统设计更加灵活;这两款IC还有着灵活、完善的系统保护特性,在提升性能的同时保证系统的可靠性。SFL678提供小体积的SOT23-6封装,SFL688提供小体积的SOT23-5封装。

标签 IC 芯片 驱动 LED恒流驱动 小批量芯片代购 芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻