门禁控制器是门禁系统的硬件核心,其质量与性能直接影响着整个门禁系统的稳定性。作为门禁系统的核心数据处理和存储部分,门禁控制器在整个门禁系统中承担包括设置卡片的读卡权限与进出权限、监控出入口的状态、记录门禁事件以及与其他系统如报警、消防系统进行联动的重要功能。随着门禁技术的深入发展,门禁控制技术未来发展不断改进中。
门禁控制技术深入发展
◇ 无线技术
物理门禁控制主要还是由传统的机械门锁和在线管理系统承担,而后者投资高昂。门禁系统正逐渐从机械装置转向使用无线技术的在线解决方案。已有机械和电子门禁系统后,使用在线解决方案也可以进行补充,从而可以简便、灵活地升级门禁系统,使之成为高端安防系统,同时为很多门禁系统提供商提供了创新机会。AssaAbloy发布了其的无线解决方案以迎合这一需求。据MarketResearch的一项报告指出:在美国,预计到2012年底,超过四千万的电话将可以实现近场通讯(NFC)功能。到2016年,近半数的移动电话将带有NFC。AssaAbloy已提出了自己的商业生态系统,利用NFC技术在移动电话上实现发出、传递和撤销数码钥匙的功能。有了这套生态系统,移动电话就可以代替机械钥匙和门禁卡,打开家庭、酒店、医院、大学和工业及商业建筑的门。IngersollRand安防技术公司也已在旧金山大学校园成功推出NFC校园证件。
◇ 基于云技术的门禁控制
基于云技术的门禁控制可以同时管理成百上千的通道,允许终用户对任何地方的门禁进行远程控制和管理。大型商业场合、民用建筑和购物广场如今常采用托管的门禁控制解决方案。Brivo可以根据终用户的独特需求量身定做。Brivo在一份事先准备的声明中表示,物业管理和多功能建筑是一个正在增长的新兴云门禁市场。
◇ 多重身份验证
对于企业或政府建筑中所需的高端安全检查来说,多重身份验证已经成为一种趋势。越来越多的门禁系统提供商开始采用不止一道的身份验证手段以达到更好的验证效果。Innometriks提供了一套交钥匙解决方案,在下一代的智能证书中采用了多元素验证技术。加强的身份验证方式能够通过多种手段检查一个人的身份,包括生物特征识别、公共密钥设备和数字签名,为重要财产和敏感信息提供更多保护。
门禁控制系统经历蜕变
从传统门禁控制的脱变历程,可反映出一些未来趋向。
首先,读卡器技术的坚固性在不断改进。鉴于磁带刷卡势必会造成磨损,非触式技术可以避免这种问题。由于卡片的材料破损和使用时磨损,或需要更新或重新发放,导致卡的使用寿命有所限制。随著技术的进步,新的通行证将是生物辨识,这就解决了卡的寿命问题。当现有的某些旧系统的局限性水除后,生物辨识系统的功用必然会上升。为造就此脱变,生物辨识使用时必须整合到门禁系统中。
第二个门禁发展的趋势是分散式控制功能。鉴于锁和钥匙是将控制权交给授权者。一旦系统电子化了,其控制也将从中央安防控制系统通过简单的读卡器界面分发给"智能"控制者。这种趋势的延伸是进一步将控制功能植入读卡器中,甚至植入卡中。智能卡对门禁行业意义重大。它们可以存储大量数据,可读也可更新,可以提供高级加密和密码来保护存储的数据,还可以通过计算程序提供处理能力。
门禁系统有可能出现新的规范--将生物辨识和门禁权限数据存储在卡里并加密,这样就只有本地的读卡器才可以使用该数据。生物辨识将用来解读卡里的数据并获得通行许可。读卡器必须通过某种方法与授权数据库连接,并可根据需要更新卡里的信息。数据通信是从无到有发展起来的,就如机械锁系统到使用独有协议的有线系统,到使用网络标准通信协议系统。数据通讯越发展,对设备连接电缆的依赖就越小。无线通信越来越流行,网络服务将成为未来数据库传播信息系统的基石。
门禁控制卡向移动凭证卡趋势发展
基于与移动网络运行商、可信服务管理平台和其他服务提供商发展的合作伙伴关系,用户可以安全地在任何设备上随时随地发行、撤消其身份识别卡的机制,同时还可以监控和修改安全参数。
基于便捷、安全和可信的云配置,具有NFC功能的智能手机可以使用许多不同类型的虚拟凭证卡。这改变了我们创建、使用和管理身份识别的方式。除此之外,在当今在自带设备环境中,行业内还须定义能够管理和支持个人手机使用的实践,同时确保用户隐私和保护企业数据和资源。在手机中创建单独区域是其中一种的解决方案:所有应用程序和其他ID凭证卡在手机中按照个人使用及企业使用划分,并区别开来。NFC功能的智能手机已经可用于开门。所有相关密钥、凭证卡和企业机构数据都存储在加密并远程管理的手机安全元件上。根据机构政策,可以限制此安全元件与其他设备之间的交互,并且应用系统和数据的访问也可要求更为严格的份验证。
智能手机还需要支持衍生的凭证卡和公共密钥基础架构(PKI),包括由美国联邦工人随身携带的个人身份识别验证(PIV)凭证卡。当将衍生凭证卡置入企业/机构和个人信息的单独区域使用时,这将为分层使用周期管理创建额外的需求,因此,当携带PIV凭证卡的手机丢失时,机构仅需要撤消用户的工作证。
尽管移动凭证卡具有安全性高和许多明显优势,但在未来数年内,智能手机不可能完全取代智能卡单独用于门禁控制。毕竟,智能卡仍然为照片身份证明的方式。出于这个原因,在启用NFC功能的智能手机中的移动门禁凭证卡有望与智能卡和胸卡共存。在智能卡的发行端也存在着重要的开发潜力。