随着
5寸
FHD(解析度1920 × 1080)智慧手机面板的需求量持续增加,面板制造商开始采用新技术来降低功耗,同时提高解析度。DisplaySearch预估,2013年5寸FHD智慧手机面板的发货量将超过1亿片,占全部智慧手机面板的5%。
生产5寸FHD智慧手机面板的主动矩阵TFT(薄膜电晶体)背板的技术有:传统的a-Si(非晶矽)TFT、Oxide(金属氧化物)TFT和LTPS(低温多晶矽)TFT,所有这些都可用于LCD(液晶显示面板)制造。LTPS TFT也可用于OLED(AMOLED, 有机发光二极体显示器)的显示背板。
NPD DisplaySearch指出,虽然iPhone供应商主要关注于LTPS LCDs生产,但其他具有相关经验的厂商已开始利用Oxide TFT技术并已取得具有竞争力的优势。a-Si、Oxide、LTPS以及AMOLED,每种技术都有各自的优缺点,这完全取决于面板制造商选择适合自己的技术。
虽然a-Si TFT技术的性能比Oxide或LTPS TFT为低,但目前绝大多数智慧手机液晶显示幕都采用该技术,原因是它相对成熟且成本较低。根据NPD DisplaySearch研究指出,a-Si和Oxide萤幕的成本相差约3个百分点,而Oxide和LTPS TFT之间又相差11%。然而,随着显示幕的性能持续增强,市场对高性能背板的需求越来越多,特别是高解析度的智慧手机显示器。
NPD DisplaySearch表示,Oxide TFT技术有希望可以做到既降低成本又提高性能。Oxide显示幕的成本可与a-Si相媲美,而其性能接近于LTPS。但是,Oxide TFT技术的不稳定性、低收益率和其他技术方面的障碍阻碍了它普及的步伐。