联发科
将在11月1日举办第三季法说会,同时确定将在11月20日于中国深圳公布采真八核心架构设计的MT6592处理器,以及新款四核心架构设计的MT6588处理器,但目前相关硬件规格细节已经提前曝光。
预计采真八核心架构设计,并且将在11月20日于中国深圳公布的联发科处理器MT6592,先前已经有疑似的实际效能测试数据曝光,目前相关硬件规格信息更具体于线上曝光。同时,新款四核心架构设计的MT6588处理器规格细节也连带一并曝光。
根据gizchina网站所取得消息,分别透露联发科即将公布的真八核心架构处理器MT6592,将采用28nm制程、HPM技术生产,主要运作时脉在1.7GHz-2.2GHz之间,而就先前说法将采用实际8组Cortex-A7核心组成,配置ARM Mali450-MP4 (时脉为700MHz)绘图模块,并且搭载1MB L2快取存储器,并且可对应至LPDDR3 666MHz存储器规格、1300万画素摄影镜头、1080P@30fps动态录像或影片播放,并且支持H.264、HEVC、VP9影像解码规格。
屏幕显示规格将支持1080P分辨率,通讯模块则整合HSPA+ Rel.8,对应21Mbps或5.76Mbps传输速率,另外也整合包含Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、蓝牙、FM广播与GPS通讯功能。
而在新款四核心架构设计的MT6588处理器部分,同样采用28nm制程、HPM技术生产,并且使用四组Cortex-A7核心组成,运作时脉为1.7GHz,搭载512kb L2快取存储器。不过,虽然绘图模块同样采用ARM Mali450-MP4,但运作时脉仅控制在600MHz,而在HEVC、VP9解码播放仅支持720P@30fps规格,H.264解码播放仍可对应1080P@30fps规格。
其余硬件细节部分,则大致与八核心架构设计的MT6592相同,同样采用HSPA+ Rel.8通讯模块,以及包含Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、蓝牙、FM广播与GPS通讯功能。
联发科预计将在11月20日正式揭晓此两款处理器,同时估计也会在年底前与中国合作厂商推出采用新款处理器的智能型手机与平板装置,而其中也可能包含Sony Mobile或三星等厂商。
Qualcomm、ARM:多核心并非效能绝对指标
至于采用真八核心架构设计的处理器,在效能上是否代表绝对提升,就先前Qualcomm、ARM方面所提出看法,虽然并未否认多核心所带来优势,但也强调已整体软硬件设计化等搭配,多核心并非效能提升绝对因素,包含多核心执行效率切换、与软件端的化程度等都有可能影响终效能表现。
除此之外,采用多核心架构处理器的散热设计、所需搭配装置机身设计等,都会是相关应用产品所需面临考量重点。
而针对先前提出的big.LITTLE大小核配置设计,ARM在后续也开放可针对程序使用需求同时开启八组处理器核心,但一般运作时候仍依照大小核处理器规范,针对低耗能工作仅以小核运作,而需要高效能处理部分则以大核运作。现阶段big.LITTLE大小核配置,分别可对应Cortex-A7、Cortex-A15,或者是Cortex-A53、Cortex-A57等大小核组合。