来源:电子工程专辑
时间:2012-05-10
4G芯片制造商赛肯通信股份有限公司(Sequans Communications S.A.)已经将新技术添加到其名为Sequans AIR(主动干扰抑制)的LTE芯片平台中。Sequans AIR是一种创新型干扰抑制算法,用于赛肯通信针对LTE终端用户设备的芯片上。Sequans AIR可将蜂窝边缘用户的吞吐量增加多达3.5倍,如果所有用户终端都配备Sequans AIR的话,还能将网络容量增加多达2倍。Sequans AIR是与技术合作伙伴—多天线信号处理领域的业界ArrayComm共同开发的。
赛肯首席技术官Bertrand Debray表示:“随着网络流量的增加,LTE频谱变得非常有限,而干扰正成为运营商所面临的一大难题。尽管基于网络的干扰抑制技术在未来发布的LTE标准中有详细说明,但是它们目前尚不可用,加之,它们在能消除多少干扰方面仍非常有限。正是出于这种原因,我们才设计了Sequans AIR,并且已经开发出了一种强大的抗干扰解决方案,可在当今的LTE网络上使用,进而为终端用户和网络运营商带来重大益处。”
Sequans AIR的目的就是在任何一种LTE网络(TDD或FDD)中运行,不管eNode B、载波频率或信道带宽如何。它如今在LTE Release 8和9网络上运行,并将在未来的Release 10和11网络上运行。Sequans AIR已经被设计到赛肯通信的LTE平台中:针对LTE手机和平板电脑的Andromeda以及针对无主机USB软件狗、CPE、M2M设备和移动热点的Mont Blanc。Sequans AIR是干扰抑制技术领域的进展,其工作原理是通过朝有用信号方向形成接收波束以及在干扰信号方向形成空间零点。
Debray说:“Sequans AIR已经在系统层面和链接层面接受了测试与验证。它已经使用多种LTE传输模式在众多干扰场景中接受了测试,并且即便在只有两根UE天线对众多干扰信号进行抑制的恶劣的环境中,Sequans AIR接收器也显示出明显的增益,在某些情况下的干扰抑制能力高达默认接收器的两倍。”
赛肯已经发布了一份白皮书,详细说明了性能结果并描述了Sequans AIR技术的所有优势。点击这里下载使用Sequans AIR(主动干扰抑制)技术抑制LTE网络中的干扰(英文)。