• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

OS X Mavericks小评:换汤不换药

来源:ofweek
时间:2013-10-30

分享至:
《电脑世界》(Computerworld)刊登题为《 OS X Mavericks 小评:不同的名称,一样的外表》的评论文章,现全文摘要如下:

OS X 10.9更是作为Mavericks而闻名,意味着为苹果台式机和笔记本电脑效力的操作系统的第10个迭代。与以前版本不同的是,在将产品名称从猫科动物名换成加州地名的同时,该产品也将成为Mac OS X操作系统未来十年发展的一个新起点。即便如此,Mavericks仍然看起来非常像其前身Mountain Lion,这意味着用户升级无需了解更多新东西。

像iOS7一样,苹果刚刚更新的Mavericks已经被从“拟物化”(Skeuomorphic)元素中剥离。但又不同于iOS 7的整体用户界面基本完好,相反,Mavericks的重点是优化整个操作系统和内置应用程序,具有的一些看不见的功能主要是为了提高笔记本电脑的电池寿命和借鉴iOS的一些功能。

用户在安装Mavericks之前,一定要备份Mac。事实上,使用Disk Utility(在应用程序>实用工具文件夹中)或采用三方软件DiskWarrior扫描系统没有什么害处,或与一个第三方的工具如磁盘战士,以防有程序并未运行。

而iCloud Keychain是用来存储用户名和密码的一个单一地方,用于所有类型的应用程序、网络共享、磁盘映像和网站,对Keychain用户来说没有什么新奇,这项技术已被列入每一个Mac,可追溯到1999年的Mac OS8.6。其中新鲜的东西在于增加了iCloud支持,通过的密码数据保持所有授权的电脑。当网络共享或互联网网站提示用户名和密码时,Keychain会自动填写信息。

当桌面、Dock和菜单栏装载时,用户会发现Mavericks看起来很像Mountain Lion。如果能称之为变化,那边变化就在于Dock有一个半透明的背景,还有可供选择的新的桌面壁纸。Mavericks缺少主要用户界面(UI)的大修,这一问题已使iOS7成为一个热门话题。相反,Mavericks综合了在OS X早期版本中所使用的主题,删除了“拟物化”元素的后残余。

据悉,在以前版本的OS X中,当用户在多台显示器上使用空间时,切换到另一个空间。在Mavericks中,用户可以独立控制每个显示器的空间。

OS X Mavericks 中的地图功能使得用户能够体验到同iOS设备上一模一样的地图服务。OS X Mavericks 中的地图服务包含了在移动设备中所有的地图数据资源,只是这些资源在OS X Mavericks 的“带领”下可以为用户提供更加优质的地图服务。[next]

凭借着优秀的硬件支持,用户在使用OS X Mavericks 的地图功能时能够用一根手指或者多根手指控制屏幕,地图的放大缩小都可以依靠手指轻触显示屏而完成。iPad用户在使用地图功能时,其可以使用两根手指操作使得地图转换至Flyover视角模式,不过这种办法在OS X Mavericks 中貌似并不能实现。不过,使用键盘的用户可以通过数字键命令(按0键)、鼠标点击3D按钮或者在苹果触控板上用三根手指划过指南针的办法实现对Flyover视角模式的转换。

OS X Mavericks 的地图功能还能够显示出每条道路的路况情况,对于那些较为拥堵通行缓慢的道路会被用红色或者橘色的线条标明,但笔者却发现一个不太人性化的功能,那就是对于那些通行状况正常的道路没有做出任何标记。

新的OS X应用程序:iBooks

iBooks这一次终于来到了OS X系统。iBooks的作用相当于是 电子书 里的iTunes,用户可以通过iBooks store或者iCloud接触到数不胜数的电子书籍。

次使用iBooks用户需要输入自己的iCloud账户信息,登录之后用户所有购买的电子书即可完全显示在屏幕上。用户在阅读某一本书之前必须先将其内容下载到自己的设备中。

更加智能化的Safari

Safari在OS X Mavericks 中的变化同前代产品区别并不大,但是它却显得更加智能。这一次的Safari采用了全新的侧边栏,其使得用户能够以快速简单的方法找到自己长浏览的网站。Safari这一次还提供了分享链接的功能,其可以使得用户通过Twitter将自己喜欢的网址分享给自己的好友们。新版Safari自身具备多种省电功能模式,使得其在完美工作的同时将功耗降至低。

高级选项

OS X Mavericks 还采用多种改革手段使得整个操作系统显得更加高效。苹果公司的工程师想方设法使得OS X Mavericks 在运行时能够避免访问不必要的内存并减少虚拟内存的使用,OS X Mavericks 对于内存的释放和压缩的时间只有几百万分之一秒。

标签 OS X Mavericks 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻